处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

单向可控硅充电电路图大全

单向可控硅充电电路图大全
来源:网络整理 时间:2019-05-30

单向可控硅工作原理

单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个电极,由四层半导体PNPN构成。单向可控硅有三个PN结,其内部结构与等效电路符号如图4-10所示。单相可控硅可等效看成一个PNP型三极管Vl和一个NPN型三极管V2组合而成,Vl基极和V2集电极相连,Vl集电极和V2基极相连,此连接处为可控硅控制极G,Vl的发射极为可控硅阳极A,V2的发射极为可控硅阴极K。可控硅没有触发前,阳极A和阴极K之间呈关断状态,可控硅被触发后阳极A和阴极K之间呈导通状态,电流从阳极A流向阴极K,其电路如下图所示。

当可控硅控制极G与阴极K之间加正向触发电压时,可控硅导通,负载有电流通过。可控硅导通后,只要A、K之间保持正向电压和维持一定电流,去掉触发电压可控硅仍可保持导通状态。在A、K间电压与电流不能维持导通时,或A、K之间电压极性发生变化时,可控硅则由导通变为截止。

单向可控硅充电电路图设计(一)

单向可控硅触发电路图

此电路为简易型,电路非常稳定,可供参考。

单向可控硅充电电路图设计(二)

12V可控硅充电器电路图

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19277次
2 1N4001 0.19MB 15232次
3 DAC1220E 0.95MB 13349次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13321次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11425次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9056次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6766次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6536次
9 DS1337U+ 0.28MB 6498次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6436次