E Ink:除电子书之外,电子纸屏幕在这些领域大有所为

时间:2016-07-05 10:20:32 来源:EEFOCUS 有0人参与

更多

与其他需要有背光的屏幕不同,元太科技(E Ink)设计制造的电子纸屏幕具备类似纸张视觉的特点,长时间观看不伤眼睛是电子纸最大的优点。此外,电子纸显示屏具备双稳态特性,该特性使电子纸可以持续显示而不耗电,即使完全切断供电,都可以正确显示图像,仅在更换图像时需要消耗电力。

“E Ink电子纸集众多优异特点于一身,不仅是超节能的绿色产品,更具备无蓝光的护眼功能,即使眼睛长时间阅读电子纸阅读器也不会感到疲劳。”元太科技总经理李政昊表示,电子书阅读器仍然是电子纸的第一大应用市场。早期的电子纸屏幕只用于阅读器,元太科技曾有98%的营收来自电子书市场。不过随着平板电脑的流行,意识到危机的元太科技开始拓展电子纸的应用范围。


元太科技总经理李政昊

电子标签就是目前元太科技主攻的市场之一,“我们在3年前开始导入,现在电子标签营收已经占到了40%的全球市场份额。”李政昊对电子标签的市场前景非常看好,“目前全球标签市场仅有3%采用了电子标签,所以成长的空间非常大。”除了在会场展出的2.9寸及6寸电子纸货架标签,一款电子纸智能旅行箱也吸引了很多观众的注意力。RIMOWA公司与德国汉莎航空公司合作,提供了一款带电子纸显示屏的智能旅行箱,使用该旅行箱的乘客,行李托运流程大大简化,“这款产品在欧美很受欢迎,以后会有更多的航空公司加入。”李政昊表示,带显示屏的旅行箱除了需要显示屏功耗低以外,防碎裂是一个关键指标,因为行李在托运时会被扔来扔去。元太科技在柔性屏方面有自己的专利技术,最新的电子纸屏幕防碎裂、可弯曲,非常适合这种应用环境。

这种柔性屏也被应用在了索尼最新的 DPT-S1(13.3英寸)上,元太科技的技术人员在现场把DPT-S1从大约1.5米高度摔到地面以检验其抗摔性。该技术人员表示,现在的柔性屏防摔防碎裂,还具备手写功能,非常适合学习办公应用。

虽然电子纸屏幕不伤眼睛,但是由于只有黑白两色,所以应用场合也受到了一些限制,不过元太科技在彩色电子纸的研发方面已经取得了突破。在2016年美国SID显示周展会上,元太科技展出的彩色电子纸屏幕ACeP(高级彩色电子纸屏幕,Advanced Color ePaper)获得了“展会最佳产品奖”。

ACeP屏幕支持真彩色,可生产32000种颜色,显示效果与杂志不相上下,比普通的报纸印刷效果要好,预计2018年商品化。功耗上,ACeP与普通电子纸没有什么区别,同样的低功耗使其可用太阳能等绿色能源。不过ACeP现在最大的困境是刷新率不够快,对于电子书这种应用不太适合。“适合用在户外的广告牌,在电子书等需要快刷新率的应用方面我们也在努力研发,争取让彩色屏的刷新率和黑白屏一样快。”李政昊说。

除了彩色屏,元太科技还投入人力研发更高温度范围的电子纸屏幕,希望以后能够进入工控领域。“目前我们重点发展三个市场:教育市场、手机第二显示屏与电子广告牌。以手机第二显示屏为例,只要我们的价格做得比手机背壳更有竞争力,那么很快就能普及起来。”对于开拓新的市场,李政昊很有魄力。