对战李世石,人工智能系统AlphaGo有几成胜算

时间:2016-02-16 15:25:59 来源:第一财经日报 有0人参与

更多

谷歌DeepMind实验室主管DemisHassabis透露,人工智能系统AlphaGo对阵李世石的围棋大战将在YouTube上直播。

李世石是韩国著名的九段围棋高手,3月9日、10日、12日、13日和15日,他将与AlphaGo在韩国交手,总共5轮,每轮奖金100万美元。此前,AlphaGo曾与法国围棋冠军樊麾(FanHui,音译)对战,在没有让子的情况下,前者以5:0完胜。

计算机程序能在不让子的情况下,在完整的围棋游戏中击败专业选手,这是第一次。此前,研究者也让“阿尔法围棋”和其他的围棋人工智能机器人进行了较量,在总计 495局中只输了一局,胜率是99.8%。它甚至尝试了让4子对阵CrazyStone、Zen和Pachi三个先进的人工智能机器人,胜率分别是 77%、86%和99%。

显然,谷歌对自己在人工智能技术方面取得的进步很满意,人工智能已经用在许多谷歌产品中。在Alphabet财报会议上,谷歌CEOSundarPichai就兴奋地谈到AlphaGoAI系统战胜樊麾的事,好像是该季度的“业务亮点”一样。

的确,AlphaGo不仅有着与真人对战的能力,它还有着独特的“记忆”功能,能够将曾经对战过的棋局加入自己的数据库中,从而充实自己的“大脑”,也就是对战的次数越多,它的技术就越强。说白了AlphaGo能够在对战中逐渐的成长。

不过,AlphaGo也不一定就会打败李世石。李世石在声明中说:“我听说谷歌DeepMind的AI相当强,而且越来越强,但我深信这一次我可以击败它。”

对于Alphabet来说,人工智能不是一个业务部门,甚至不能算是一款产品。然而,随着人工智能的发展,它可以为公司赢得商业上的优势,例如改进语音识别功能,为用户提供更好的体验。