处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

贴片电感在不拆除的情况下如何测量

贴片电感在不拆除的情况下如何测量
来源:网络整理 时间:2021-09-15

电感作为被动器件当中非常重要的一个部分其在使用当中常会出现漏电或者烧毁等情况,一旦这些不良现象发生就会导致整个器件的性能以及应用受到极大影响,通常检测电感性能需要采取正确的测量方法,那么贴片电感在不拆除的情况下如何测量呢?



方法一:利用万用表连接进行检测

电感在不拆除的情况下测量是存在风险的,当然方法如果应用得当的话就可以避免这些风险发生,其中比较常用的一个方式就是直接使用万用表连接进行检测,这种方法相对来说会比较安全简单一些,具体操作就是将万用表的二级档一针以及另外一针全部练级到一起,如果说两端出现声响的话则说明存在短路问题,这个时候就要注意技术对电感进行更换或者修复以避免影响到器件的正常运行。


方法二:将贴片直接放在电笔笔帽上

如果说使用万用表来进行测量的话无法很好的判断是否存在问题的话则可以使用其它方式,特别是在开路情况下如果容量比较小就无法进行测量,这个时候可以直接将电感连接在电笔上面,而电笔则需要连接在火线上面,之后要将电感的引脚笔帽直接连接到电笔上面,之后观察上面是否会出现发光情况,如果说发光的话则说明电容当前的状态是非常好的,如果不发光则意味着电容当前的运行存在问题。


贴片电感在不拆除的情况下想要完成测量主要是采取的方法要正确,通常测量当中如果电容的阻值出现变大或者异常情况的话就需要及时进行更换,反之如果测量当中阻值的容量变小或者无法进行测量的话也需要直接进行替换,目的就是要保证器件运行的稳定良好。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19211次
2 1N4001 0.19MB 15196次
3 DAC1220E 0.95MB 13319次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13277次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11371次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8984次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6708次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6482次
9 DS1337U+ 0.28MB 6425次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6395次