处理中...

FRDM-A-S32K312 上的日间行车灯和危险信号车辆照明控制

时间:2026-06-11 09:45:18 来源:NXP 有0人参与

更多

NXP 应用代码中心 - FRDM-A-S32K312 车辆照明控制

NXP 应用代码中心

FRDM-A-S32K312 上的日间行车灯和危险信号车辆照明控制

本演示展示了使用嵌入式外设控制车辆照明系统。日间行车灯和危险信号根据输入条件进行管理,并通过 LED 提供实时反馈。该示例突出了如何在嵌入式平台上实现和测试汽车照明功能。


开发板:FRDM-A-S32K312

分类:触摸感应

外设:FlexIO、ADC

工具链:S32 Design Studio IDE

目录

  1. 软件和工具
  2. 硬件
  3. 设置
  4. 结果
  5. 支持
  6. 发行说明

1. 软件和工具

本示例使用 FRDM 汽车级 S32K3 捆绑包进行开发。要下载和安装完整的软件和工具生态系统,请使用以下链接:
S32K3 FRDM 汽车级开发板安装包

2. 硬件

2.1 所需硬件

  • 个人电脑
  • Type-C USB 数据线
开发板图片
FRDM-A-S32K312
FRDM K64 click 扩展板
Analog Key Click
4X4 RGB Click

2.2 硬件连接

FRDM-A-S32K312排针引脚I/OFRDM 扩展板Click 模块Click 引脚描述
PTA13 FlexIO_D8J4 引脚 5→A24X4 RGB ClickIN1数据输入 1
GNDJA3 引脚 13→GND4X4 RGB ClickGND接地
VDD_PERHJA3 引脚 7→3.3V4X4 RGB Click3V3电源
PTD1 ADC0_P0J4 引脚 1←A0Analog Key ClickAN0模拟输出
GNDJA3 引脚 11→GNDAnalog Key ClickGND接地
VDD_PERHJA3 引脚 7→3.3VAnalog Key Click3V3电源

2.3 调试器连接

  • 通过 12V 电源连接器将 12V 直流电源连接到开发板。
  • 将 Type-C USB 数据线连接到电脑和 FRDM-A-S32K312 开发板以供电和调试

3. 设置

3.1 将项目导入 S32 Design Studio IDE

  1. 打开 S32 Design Studio IDE,在 Dashboard 面板中,选择从应用代码中心导入项目。
  2. 您可以通过直接搜索名称找到所需的演示项目。打开项目,从此窗口点击GitHub 链接,S32 Design Studio IDE 将自动获取项目属性,然后点击下一步>。
  3. 选择main分支,然后点击下一步>。
  4. 在目标->目录窗口中选择项目的本地路径。S32 Design Studio IDE 将把代码仓库克隆到此路径,点击下一步>。
  5. 选择导入现有 Eclipse 项目然后点击下一步>。
  6. 选择此仓库中的项目(此仓库中只有一个项目)然后点击完成。

3.2 生成、构建和运行示例

  1. 在项目资源管理器中,右键点击项目并选择更新代码并构建项目。这将生成配置(引脚、时钟、外设),更新源代码并使用活动配置(例如 Debug_FLASH)构建项目。 确保构建成功完成并且 *.elf 文件无错误生成。在SDK 组件管理弹出窗口中按是继续。
  2. 进入调试并选择调试配置。将会有一个此项目的调试配置:
    配置名称描述
    $(example)_debug_flash_pemicro使用 PEmicro 探头调试 FLASH 配置
    选择所需的调试配置并点击调试。现在视图将切换到调试视图。 使用控件来控制程序流程。

4. 结果

RGB Click 板由 Analog Click 板控制以模拟完整的车辆照明系统。启动时,所有 LED 执行测试序列,显示顺序白色激活,然后是红色、绿色和蓝色颜色循环以验证功能正常。

在正常操作期间,六个模拟按钮命令 RGB LED Click 显示不同的汽车照明模式:近光灯的暖白色、远光灯的冷白色、转向灯和危险灯的琥珀色闪烁模式,以及刹车灯的红色。每个按钮按下的模拟电压输入通过 ADC 转换和去抖动进行测量,触发 RGB 灯条上相应的 LED 模式。系统复制真实的汽车行为,包括安全互锁和连续转向信号闪烁,提供功能正常的车辆照明控制系统的实时视觉反馈。 通过按下 Analog Key Click 上的按钮,RGB Click 上的 LED 将按照以下特定方式点亮:

RGB Click 具有以下 LED 映射:

按钮 T1:近光灯

  • 控制的 LED:13、14
  • 颜色:暖白色
  • 功能:切换近光灯开/关以进行标准夜间驾驶照明
  • 备注:关闭近光灯会自动禁用远光灯以确保安全。必须先打开近光灯才能激活远光灯

按钮 T2:远光灯

  • 控制的 LED:8、9、10、11
  • 颜色:冷白色
  • 功能:切换远光灯开/关以增强远距离能见度
  • 备注:只有在近光灯已打开时才能激活。在转向信号闪烁期间保持激活状态

按钮 T3:左转向灯

  • 控制的 LED:0、12
  • 颜色:琥珀色(闪烁)
  • 功能:切换左转向指示灯,具有连续闪烁模式
  • 备注:独立运行,与其他照明系统无交互

按钮 T4:右转向灯

  • 控制的 LED:3、15
  • 颜色:琥珀色(闪烁)
  • 功能:切换右转向指示灯,具有连续闪烁模式
  • 备注:独立运行,与其他照明系统无交互

按钮 T5:刹车灯

  • 控制的 LED:1、2、5、6
  • 颜色:红色
  • 功能:切换刹车灯开/关以模拟刹车动作
  • 备注:独立运行,与其他照明系统无交互

按钮 T6:危险灯

  • 控制的 LED:0、3、12、15
  • 颜色:琥珀色(闪烁)
  • 功能:通过同时启用左右转向信号并同步闪烁来激活紧急闪光灯
  • 备注:所有四个 LED 同步闪烁。如果远光灯处于活动状态,则在闪烁关闭阶段期间保持并恢复状态

5. 发行说明

版本描述/更新日期
1.0在应用代码中心首次发布2026年5月7日
标签 NXP