处理中...

云汉芯城与高端晶振制造商Micro Crystal达成合作!

来源:
时间:2024-01-17

近日,云汉芯城与全球知名的石英晶体和微型振荡器制造商Micro Crystal瑞士微晶达成合作,成为其授权分销商。双方将整合各自供应链资源及产品技术优势,为中国用户带来高可靠性、高品质、高效节能的产品。

 

 

 

即日起,在云汉芯城官方商城(www.ickey.cn),即可查询下单Micro Crystal瑞士微晶的微型石英晶体、实时时钟模块和振荡器产品等多款热门产品。

 

 

 

【标杆产品已上架】

石英晶体、实时时钟(RTC)模块和振荡器等

 

目前,Micro Crystal瑞士微晶拥有5大核心产品系列,分别是采用超小型封装的超低功耗实时时钟(RTC)模块、结合实时时钟模块的超低功耗温度传感器、采用音叉技术的低功耗振荡器、32.768kHz石英晶体、高频晶体和振荡器。产品的多样化,为终端用户开启了丰富的应用可能性,并凭借卓越的精度和能效,适用于对高稳定性、抗冲击性和耐振动性有严格要求的应用场景。


实时时钟(RTC)模块:

将32.768kHz石英晶体与基于CMOS的振荡器和RTC IC集成在一个小型SMD陶瓷封装中,具有超低功耗、高精度、超小封装尺寸、可拓展温度范围等优势。


 


温度传感器模块:

利用微型 SMD 陶瓷封装将12位温度传感器与RTC IC 以及嵌入式 32.768 kHz石英晶体整合在一起,属于薄型小封装器件,对温度精度的感知力强且准确性高,同时还具有高时间精度与超低功耗的优点。


 

kHz振荡器:

将32.768kHz或100kHz的石英晶体与CMOS振荡器集成在一个小型SMD陶瓷封装中,采用了音叉技术,功耗更低。目前kHz振荡器产品均符合AEC-Q200或植入式医疗标准。


 


kHz石英晶体:

采用音叉技术,具有低等效阻抗(ESR)和宽负载电容(CL)范围,满足市场对振荡器或微控制器等低功耗计时设备高可靠性、高工作温度和汽车应用认证的要求。


 


高频晶体和振荡器:

包括MHz AT切割晶体和反向台面AT切割晶体,具有高抗冲击性和抗振动性能,适合在恶劣环境中对设备可靠性有严苛要求的应用场景。


 

 

【瑞士微电子巨头】

专注制造石英晶体和微型振荡器40年!

 

Micro Crystal 瑞士微晶,成立于1978年,是一家专注于微型石英晶体(32kHz至250MHz)、实时时钟、振荡器和OCXO的知名制造商。凭借其卓越设计、制造和销售解决方案,为可穿戴设备、IoT、移动电话、消费类产品、计算机、汽车电子、手表、工业控制以及医疗植入设备等提供支持,也为高品质、紧凑、节能和精确驱动的大规模生产解决方案设定了标准。


 

汇聚超2000家优质供应商,覆盖超17000厂牌

 

作为电子制造业一站式供应链服务商,云汉芯城深耕电子元器件行业二十余年,积累了丰厚的行业经验、专业的数字化服务能力以及精准的客群,是电子产业高效、可信赖的供应链服务平台。截至目前已汇聚超2000家优质供应商,接入超4000万电子元器件型号,成为国内电子元器件物料齐全的平台。

 

通过合作,云汉芯城将发挥自身数字化供应链及本土客户专业服务优势,与Micro Crystal 瑞士微晶携手,为客户提供高品质、节能、紧凑、经济的产品及解决方案。

更多新闻