• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Chips&Media HEVC 解码IP已授权给芯片公司

来源:EEWORLD
时间:2014-05-06

    首尔,韩国 - 2014年4月9日 - Chips&Media公司,一家的视频IP核供应商,今天宣布它已经与一家知名的IC设计公司签署了WAVE410™v2-HEVC 4:2:0 10bit 解码器IP许可协议并完成交付。

    由于很多电视供应商已经在市场上推出UHD(3840X2160)电视,内容提供商现在加速提供4K内容服务。鉴于这种风潮不仅传播于电视等主要设备,同时也传播到小型移动设备上。4K SoC的需求预期将呈爆发性增长。此外,对于令人震惊的生动和准确的色彩不断增长的需求,驱动内容资源从现有的8位迅速过渡到10-bit色彩深度。

    为了及时应对这样的市场需求,Chips&Media公司已经推出了一个新的WAVE410v2视频解决方案,并已开始出货给客户。WAVE410™v2能够通过应用CFrame™(一个独立的IP)这种专有的帧压缩技术,解码UHD视频时达到50〜60%的平均带宽节省,并具有非常低的功耗。 WAVE410v2主要是基于硬件实现达到实时高性能,它的可扩展体系结构可使多核处理多达8K60fps的解码。

    去年,Chips&Media公司已经发布了世界上个HEVC4:2:0 8bit的解码器IP WAVE410™ v1,现在已是被许多多媒体SoC公司许可过的硅验证IP。同时Chips&Media将有一个新的产品,WAVE420™ HEVC编解码器的IP,在今年推出。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻