处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Nordic Semiconductor新智能遥控参考设计 结合无与伦比的语音输入性能和超低功耗特性

Nordic Semiconductor新智能遥控参考设计 结合无与伦比的语音输入性能和超低功耗特性
来源:与非网 时间:2016-08-30

“nRF52系列的nRFready Smart Remote 3”是完整的现代化硬件和软件单芯片低功耗蓝牙参考设计,具有语音输入识别控制、数字麦克风选项、键盘矩阵、6轴运动感测、多点触控板、红外LED、NFC触摸配对,以及实施低功耗蓝牙Find Me Profile的板载蜂鸣器

Nordic Semiconductor发布“nRF52系列的nRFready Smart Remote 3”参考设计,充分利用NordicnRF52832低功耗蓝牙(Bluetooth® low energy)系统级芯片(SoC)同级的处理能力和特性集,结合无与伦比的语音输入性能和超低功耗特性。

使用nRF52系列的nRFready Smart Remote 3参考设计瞄准遥控器OEM/ODM厂商和智能电视、机顶盒及数字多媒体设备制造商,为提供丰富、直观且引人入胜的终端用户体验而设计。

这款单芯片参考设计使用一对针对用于回音和噪声消除的PDM麦克风,提供用于语音识别驱动搜索和控制功能的先进语音输入。它还提供一个数字麦克风输入选项、用于物理手势控制的6轴运动传感器‘Air-mouse’、多点触控板、可编程键盘按钮阵列、传统IR硬件支持、用户友好NFC触摸配对(未来软件版本),以及一个实施低功耗蓝牙Find Me Profile的板载蜂鸣器。

Nordic Semiconductor产品营销经理John Leonard评论道:“通过nRF52832出色的处理性能和片上PDM支持,我们能够扩大nRF51系列的现有nRFready Smart Remote 3参考设计中的音频功能,在单芯片实施方案中加入两个数字麦克风和所有必需的信号处理,以实现家庭多媒体设备的先进语音输入搜索和控制。”

“nRF52832器件强大的原始计算能力结合其独特的外设集,允许我们优化遥控器参考设计的所有主要功能,以及针对语音数据进行真正有效的音频噪声消除和相关的音频压缩,包括采样更清晰的语音信号,以推动进一步压缩,从而减少需要无线传输的数据和带来相关的节能优势。”

使用nRF52系列的nRFready Smart Remote 3支持一系列常用的音频压缩格式,包括Opus、 Broadvoice™和ADPCM。它带有完整语音遥控设计的全部必需嵌入式软件,包括用于支持Linux设备主机端的软件。

Leonard续称:“这个嵌入式软件带有一个可选配置层(向导),充分利用高度模块化的格式,完善和简化了先进的低功耗蓝牙遥控装置中各项参数的开发,就像点击复选框选项列表那样简单,以期限度地加快上市和减少不必要的设计风险。这包括许多功能决策,比如是否使用跟踪板或运动感测,以及规定低级别设置,比如低功耗蓝牙连接间隔和重新尝试连接。同时,设计人员可根据自己的喜好来定制和手动精细调整所有的软件模块。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19209次
2 1N4001 0.19MB 15195次
3 DAC1220E 0.95MB 13318次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13276次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11370次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8984次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6706次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6481次
9 DS1337U+ 0.28MB 6424次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6394次