处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Brad® M12 电源 F 编码连接器具有 16 安的载流能力

Brad® M12 电源 F 编码连接器具有 16 安的载流能力
来源:与非网 时间:2016-08-24

新型电线组和插座助力工厂自动化

Molex 公司推出 Brad® M12 电源 F 编码电线组和插座产品,采用盲插键设计,具有行业的载流能力,高达每针 16 安。产品的开发满足自动化控制系统中电机、电磁操作阀、驱动设备以及 24 伏直流辅助电源系统不断增长的功率要求,并且适合 LED 照明和商用车应用。

Molex 产品经理 Randy Brant 表示:“新型的 Brad M12 电源互连系统与现有的连接器接口相比具有一些主要的优势,现有的接口,例如 M23 和 MIL-C-5015 设备等,体积更大,也更加昂贵。此外,预计该连接器的 F 编码配对接口将被 IEC 的 61076-2-111 标准所采用,并且已经提交以获得 ANSI/EIA 的认可,后者用于批准工业连接器的开放标准。这样可以扩大产品在众多平台和制造商之间的采纳。”

F 编码配对接口可以防止意外的用于其他针对输入、输出、信号或工业网络连接的 M12 连接器。另外,盲插键设计可以在很大程度上减少错误插入的机会,在可见性受到局限的限制访问区域处尤为明显。为了避免产生电气伤害,连接器的插针采取凹入到触点支架中的设计。强化的插座设计可以更加有效的耗散高载流能力所产生的热量,同时保持紧凑的尺寸。

四针的 M12 连接器可以容纳高达 14 AWG/2.5 平方毫米规格的尺寸,额定操作范围为 300 伏交流/直流,绝缘强度电压达 1,600 伏。连接器的工作温度范围为 -20 至 +90ºC,IP67 等级的密封接口使其理想用于恶劣以及潮湿的工业环境。连接器具有防尘功能,可以临时性的浸没于不超过 1 米(3 英尺 3.37 英寸)深的水中。

除了面板安装的公端/母端插座电线组外,F 编码系列中还包含单端和双端电线组,采用直管或 90ºC 公端或母端连接器。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19232次
2 1N4001 0.19MB 15213次
3 DAC1220E 0.95MB 13332次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13295次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11388次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9015次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6729次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6502次
9 DS1337U+ 0.28MB 6457次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6411次