处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

联发科被劲敌猛追,展讯海思“跑”这么快?

联发科被劲敌猛追,展讯海思“跑”这么快?
来源:一点号 时间:2016-08-19

数据显示,今年一季度中国芯片企业展讯的份额增幅高达45%,联发科的增幅为12%,前者是后者的3.75%,另一家中国芯片企业海思的份额增幅为29也比联发科高。

SA指季度联发科、展讯、华为海思在移动处理器市场份额分别为25.2%、13.5%、2.2%,位居的则是占有超过四成份额的高通,不过显然联发科与高通的份额差距在缩小。去年联发科份额为22.5%、展讯9.3%、海思1.7%。

去年之前展讯通过杀价竞争的方式,在全球3G市场上不断抢夺联发科和高通的市场,去年一季度成功超过联发科位居3G市场份额第二,与高通的份额差距也不太大。

展讯已成为三星的供应商,去年为三星的Tizen系统手机提供芯片,出货量达到300万,帮助三星提升了在印度市场的份额;更早之前展讯已入股印度的本土品牌micromax并成为其芯片供应商。

在多番努力下获得了今天的可喜成绩,在展讯的竞争压力下,联发科也不得不降价应对展讯的挑战。今年二季度联发科虽然创下了季度营收的新高记录,但是同时它的毛利也达到了历史的低点,可见展讯的杀价竞争对它的影响。

在研发方面则通过在台湾猎挖联发科和晨星的人才(这两家企业合并后裁减了不少员工),更挖来联发科前手机芯片部门老大袁帝文,并在台湾设立研发部门以方便台湾员工为展讯工作。

目前展讯已经推出了16nm工艺的SC9860芯片,这款芯片与联发科当下热销的helio P10架构一样,不过工艺更先进,联发科即将推出P10的继任者P20,架构和制造工艺与SC9860一样,不过无法支持LTE Cat7技术而SC9860支持,这成为联发科的弱点。

至今联发科所有的芯片都未能支持LTE Cat7技术,在中国移动要求手机企业支持LTE Cat7技术的情况下国产手机纷纷弃用联发科芯片,特别是推动联发科取得业绩高增长的OPPO和vivo也放弃它的芯片而转用高通的芯片对它造成沉重打击。

展讯在拥有价格、技术、本土化等竞争优势的情况下,下半年将取得比一季度更好的成绩,进一步缩短与联发科的差距,尤其是大量台湾技术人才的加入让它的技术研发进度加快了,而联发科在基带技术研发方面的落后则成为拖累它发展的忧患。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19211次
2 1N4001 0.19MB 15197次
3 DAC1220E 0.95MB 13319次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13278次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11371次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8984次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6709次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6482次
9 DS1337U+ 0.28MB 6427次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6395次