处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

信息传输速度超光速,量子计算这么牛?

信息传输速度超光速,量子计算这么牛?
来源:雷锋网 时间:2016-08-19

近中国科学技术大学在量子领域取得了不少突破性的研究成果。根据国内媒体的报道,该校的量子信息重点实验室李传锋教授研究组首次研制出非局域量子模拟器,并且模拟了宇称—时间(Parity-time, PT)世界中的超光速现象。

这一实验充分展示了非局域量子模拟器在研究量子物理问题中的重要作用。

量子模拟器是解决特定问题的专用量子计算机,这一概念早由费曼于1981年提出。费曼认为自然界本质上是遵循量子力学的,只有用遵循量子力学的装置,才能更好地模拟它,这个力学装置就是量子模拟器。目前量子模拟器研究中,人们更多关注的是它的量子加速能力,通常情况下,一个量子模拟器所操控的量子比特数越多,它的运算能力就越强。

而宇称-时间对称理论是由美国物理学家Bender于2002年对量子力学提出的。

在这一理论下,量子世界只是宇称-时间世界的一种特殊情况,中国科大中科院量子信息重点实验室李传锋教授研究组就成功模拟了宇称-时间世界。

它们的做法是将纠缠光子对分发到两个相距25米的实验室构建非局域量子模拟器,结果表明,利用量子纠缠“幽灵般的超距作用”,光子的PT对称演化能使信息以超过1.9倍的光速从一个实验室传输到另一个实验室。不过如果考虑整个系统,整体信息的传输速度还是无法超过光速的。

值得注意的是,此前还有报道,中国科技大学量子实验室在半导体量子芯片以及固态量子存储器的研发上取得了突破性的进展。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19209次
2 1N4001 0.19MB 15194次
3 DAC1220E 0.95MB 13317次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13276次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11370次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8983次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6706次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6480次
9 DS1337U+ 0.28MB 6423次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6394次