处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

任天堂NX内部芯片成迷,再用Tegra X1就是作死

任天堂NX内部芯片成迷,再用Tegra X1就是作死
来源:3DMGame 时间:2016-08-01

近外媒Eurogamer“泄露”了任天堂新主机NX的一些内幕消息。据说NX将采用NVIDIA基于ARM架构的移动芯片Tegra(X1),如果真的是这样,那么NX又在走Wii U的老路。2017年才来的NX性能仍然不及当前的主机PS4和XB1。然而事实真的是如此吗? 有外媒Direct Feed Gaming今日在Twitter上说,他很自信NX将采用一个全新的帕斯卡架构的Tegra芯片。

这个芯片有望在未来几周或几个月内被NVIDIA正式公布。

按照常理,如果NX使用之前的旧芯片Tegra X1,性能的确堪忧,虽然说对付掌机游戏或许没有压力,但是作为主机来说,性能确实太落后了。而如果NX采用的是NV的全新帕斯卡架构Tegra芯片,无疑更符合我们的期待,毕竟帕斯卡新技术,功耗低,性能提高了很多,对于NX或许是适合不过了。


当然目前这些都是谣言,不过似乎的事实是NX用的不再是AMD的X86架构半定制芯片,和PS4以及XB1不同。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19231次
2 1N4001 0.19MB 15213次
3 DAC1220E 0.95MB 13332次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13295次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11388次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9015次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6729次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6502次
9 DS1337U+ 0.28MB 6457次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6411次