处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

万万没想到,小米发布会竟完全被笔记本Air抢了风头?

万万没想到,小米发布会竟完全被笔记本Air抢了风头?
来源:虎嗅网 时间:2016-07-28

昨天下午,还是在国家会议中心,小米又开了一场发布会,带来了一款新的手机和被米粉们喊了三四年的小米笔记本电脑。

红米Pro,是求利润的红米

先把红米Pro值得说的快速说完:联发科Helio X20/X25十核三丛集核心,运算速度不低、功耗控制理想但显示核心较高通中端产品都明显弱势,红米Pro又一次拉低了X25机型的价格,这摆明不给魅族机会,但价格又没低过乐视;机型价格分为1499、1699与1999三款,区别在内存与存储空间上。小米首次采用了双摄像头设计,而双摄功能主要围绕虚拟大光圈进行。工艺上,红米Pro相比先前的红米手机看起来扎实了许多,拉丝金属后盖在今年的手机市场中是比较特立独行的。



红米Pro,启动双摄像头虚拟景深拍摄

在早先的一些评论与判断中,红米品牌定位可能是小米今年面临的一个比较棘手的问题:出货量严重依赖红米,但出货量是一把双刃剑:卖好了,整个公司都好看;卖好了,但产品不赚钱,那也只是台面上的好看,而且会从渠道商手上吸血,导致线下价格无法控制;卖太好,如果产品品质上出了问题,反而会带来负面影响。小米近两年的境况大致有这样的原因。

所以在红米的第三条线,红米Pro中,我们看到了些不一样的东西:尽管还是用着联发科的红米,但定价已经冲到了小米4c等“次级小米”以上,并且符合小米一贯的在红米机型上试水流行功能的习惯,于是就有了“十核双茎头”这一场小营销风波——红米首次启用了代言人,而且一上就是三个,也是在用着传统手机厂商的思路打造红米的品牌,而提价之后的红米Pro,能如早先红米一样畅销的话,是能覆盖这里的宣传和渠道成本的。

但问题就在这,追求性价比的消费者能接受提价的红米吗?这个问题我们可以换个角度想。

因为有意思的是,这一款手机,与两个月前小米在同一个会场发布的手机——小米Max,价格完全相同:低配1499元,高配1999元,直接触到了小米5的价格区间。小米同时在售3台1999元的手机,要说三部手机分别定位在不同的用户,形成全方位的覆盖?我们来仔细推敲一下这个事情,拉一个配置表对比。


结论?如果把这三台机器放在一起,很可能根本没有选择红米Pro的理由!但红米Pro就好在它可能会是小米线下布局的新敲门砖:营销推动、适合在线下被推销的配置和功能、产能优化、利润优化。这次的发布会雷军也特别感谢了渠道商们,这大概就是说,红米Pro要被用在线下挑战华为OV了。

对于红米Pro,我们已经不能用传统的审视小米的眼光去看待了。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19211次
2 1N4001 0.19MB 15197次
3 DAC1220E 0.95MB 13319次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13277次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11371次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8984次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6709次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6482次
9 DS1337U+ 0.28MB 6427次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6395次