处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

VR应用亮了:南海问题,有我别怕

VR应用亮了:南海问题,有我别怕
来源:VR范米粒 时间:2016-07-14

菲律宾南海仲裁案仲裁庭12日作出非法无效的所谓终裁决,为此,引起了一场轩然大波。若仅仅只是菲律宾的一场闹剧,这不足以引起公愤,真正的矛头指向的是操纵南海问题的“幕后黑手”,美国就是想继续推行霸权主义,将西太平洋划为自己的势力范围。

虽说对于南海问题,军事解决几乎不可能,中国维护主权和领土完整也不等于武力相向。但是美国则有可能在南海常态化维持一定规模的军事存在,这无疑对中国造成一定压力,时刻保持警惕。因此,就必须拥有一批优秀之师、胜利之师,而人民子弟兵的培养完全可以依靠VR来实现。

VR技术已经有相当长的一段历史了,但是早把VR应用到军事领域的是美国。其中一方面的原因是美国有钱,由于VR的成本较昂贵,目前中国的VR军事应用还未普及。



说到这里,很多人肯定会想,VR在军事应用方面的优势是什么?

首先,节省开支。尽管像其他很多专业设备一样,军用VR系统一如既往地昂贵。一个安装好的头显可能就要几万美元,而且那还是在配备其他跟踪设施之前的价格。但是军方仍然愿意使用,因为即使是这种价格下,VR依旧为他们节省了大量的开支。试想,当训练一个战斗机飞行员时,VR仅需使用20000美元一个的头显和驾驶舱模型就可以,而启用一架真实的飞机则要花费100万美元甚至更多,后续还需要担心使用损毁等问题。

其次,提高军队的心理素质。要知道现在年青一代的军人基本都没有实打实的作战经验,所以使用VR技术来模拟战场环境,逼真的视觉、触感足以磨炼士兵的心理素质,适应作战环境。

第三,积累作战经验,增强作战力。虚拟现实里视觉和身体的感觉完美融合,让士兵们如临其境,真实的感受到子弹飞过、被子弹射中以及烈日当头的感觉。在这样逼真的VR模拟中,每次锻炼都是一次战争,每一次战争都是宝贵的经验。

后,有助于士兵适应各种战争环境。VR能够模拟多种战争环境以及几千种战场突发状况,这对基层指挥官和整个队伍都是一种提升,足以有效应对现实中的问题。

VR在军事领域的应用有着相当不错的前景,未来必定会在军事领域普及开来。同时,VR技术还会朝着其他领域不断拓展。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19209次
2 1N4001 0.19MB 15194次
3 DAC1220E 0.95MB 13317次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13276次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11369次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8981次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6706次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6480次
9 DS1337U+ 0.28MB 6423次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6394次