处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

指纹识别:没有智能手机,我一样活得很好

指纹识别:没有智能手机,我一样活得很好
来源:新浪科技 时间:2016-04-15

北京时间4月15日消息,很多专门提供指纹识别技术的公司已经得益于这种技术在智能手机领域中的发展,而在不久以后,该技术可能就将被应用于信用卡和地铁通勤等领域,从而为这些公司提供新的业务发展机会。

瑞典指纹识别技术公司Fingerprint Cards(以下简称“FPC”)预测,采用指纹识别技术的计量生物学智能卡早将在2018年成为该公司所面向的市场中增长速度快的一个。在此以前,FPC已经成为了智能手机传感器市场上的。其他一些从业者则认为,智能卡业务不会如此迅速地实现腾飞,并因而引发了有关FPC能否继续保持其估值飞速增长势头的怀疑情绪。

FPC股价去年大幅上涨约1600%,原因是在苹果公司的推动下,这种技术的受欢迎度大幅提升,从而使得指纹识别传感器的需求激增。PFC目前市值已达41亿美元左右。

倡导人士称,与PIN密码等身份验证技术相比,指纹识别技术可以提供更高的安全性和简便性。时至今日已有多家公司可大批量提供指纹识别传感器,同时还有很多公司正计划进入这个市场。其中,有三家公司的总部都设在北欧地区,该地区的科技公司正在繁荣发展。


FPC称其需要保持自身的增长动能,因此正在与潜在的智能卡重要客户展开初步谈判,但拒绝透露其具体名称。FPC CEO尤尔根·兰托(Jorgen Lantto)向路透社表示:“我们在智能卡及其他所有领域中的志向是继续保持行业龙头的地位。”

在智能手机传感器领域中,硅谷企业Synaptics是与FPC差距小的竞争对手,该公司在开拓新市场的问题上则显示出更加谨慎的立场。 Synaptics计量生物学部门营销副总裁安东尼·吉奥利(Anthony Gioeli)表示:“就我而言,很难预测我们将在一个无法确定是否将会形成的市场领域中占据多少份额。”

身为三大智能卡生产商之一的德国公司Giesecke & Devrient的智能卡系统产品经理萨沙·贝伦多尔夫(Sascha Behlendorf)预计,智能卡广泛采用计量生物学技术可能需要5到10年时间。

应用范围

FPC总部设在瑞典哥德堡市,该公司成立至今已有近20年,基于一种很老的瑞典指纹识别专利而建立起了一项科技业务,这使其在这个市场开始扩张时占据了良好的地位。另外,当诺基亚和爱立信的手机业务滑坡时,该公司还得益于从这两家公司挖走人才。

分析师称,有关这些新市场的预期是促使FPC估值大幅增长的原因之一。但卡耐基分析师哈福德·尼尔森(Havard Nilsson)则在本周将其股票评级从“持有”(Hold)下调至“卖出”(Buy),称其认为该公司股价大幅上涨的走势是无根据的,并重申其目标价为 450瑞典克朗(约合55美分),相比之下该股周四股价报524瑞典克朗(约合64美元)。

尼尔森称:“鉴于我们对2020年智能手机在全球可寻址市场上所占份额应在60%到70%的预期,我们认为智能卡等新的垂直产品无法补偿消费者电子产品领域中的竞争压力。”他还预测,FPC每股收益将在2018年见顶,达37瑞典克朗(约合4.5美元)。

其他领域

FPC认为,除了支付以外,计量生物学智能卡还可用作建筑物和IT系统的门禁用途。另外,汽车免钥入车系统也可能成为另一个重大的市场,智能手表或智能腕带等可穿戴智能设备则可能会成为身份证的代替品。在对市场未来的预测中,FPC将这些用途归入了业务“其他板块”的类别中。

根据FPC的预测,到2017年该公司在可寻址市场的这一部分中的传感器业务总量将达1亿,到2018年则将达到5亿左右。到目前为止,FPC是对这些新市场做出预期的公司。

兰托表示:“我们跟很多业内公司进行了对话”,并补充道自去年秋天以来,FPC已经与一些重要的潜在智能卡客户进行了商谈。

包括FPC在内的大多数指纹识别传感器生产商都采用3D成像技术,而挪威公司Next Biometrics则采用了热能感应技术。

另一家挪威竞争对手IDEX的CFO亨里克·克诺逊(Henrik Knudtzon)表示,该公司基本认同FPC对未来几年时间里指纹识别技术在智能手机以外领域中的应用所作出的预期。他表示,该公司正在与合作伙伴一起致力于将其传感器整合到智能卡中,预计将在今年底以前开始出货。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19211次
2 1N4001 0.19MB 15197次
3 DAC1220E 0.95MB 13319次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13277次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11371次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8984次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6708次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6482次
9 DS1337U+ 0.28MB 6425次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6395次