处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

号称能破解假指纹,活体指纹识别技术是什么鬼

号称能破解假指纹,活体指纹识别技术是什么鬼
来源:南方网 时间:2016-03-22

指纹人人皆有,却各不相同。由于指纹重复率极小,大约150亿分之一,故其称为“人体身份证”。随着科学技术迅猛发展,指纹识别技术越来越向“高精尖”方向发展,并在生活工作中广泛运用。上周,活体指纹识别新技术在深圳诞生,引起广泛关注。汇顶科技公司的这项创新技术,可以通过指纹、手指皮肤颜色以及心率信号等生物特征来验证用户的真实身份,从而识别并拒绝伪造或克隆的假指纹。

指纹识别和生活息息相关

指纹具有“各不相同、终生不变”的特性。众所周知,很早以前人们就在纸上或木板上按手印来标识身份。

随着科技的进步,指纹识别技术已进入计算机世界。目前,许多公司和研究机构都在指纹识别技术领域取得突破性进展,推出许多指纹识别与传统IT技术完美结合的应用产品。这些产品已被越来越多的用户所认可,被广泛用于入境检查、搜查罪犯等领域。近年来,指纹识别技术更是突飞猛进,一些线上银行交易和移动支付也依赖于指纹识别技术。

目前的IC芯片大多是不记名的IC,记名也都是用密码。随着IC芯片在人们生活中使用频度的增加,IC卡中的信息甚至代表着特殊的权力和金钱。通过在IC卡中存入持卡人的指纹信息,可以大大提高IC卡的安全性。

通过指纹控制车门开关,或者控制引擎点火,是指纹技术在汽车防盗方面的典型应用。国内个别厂商已经推出指纹防盗产品。

随着智能手机的普及,人们在使用手机时不只是在打字的时候信任他们的手指,也包括用指纹解锁他们受指纹识别安全措施保护的手机……

指纹识别技术日新月异

指纹是手指末端正面皮肤上凸凹不平产生的纹路。尽管指纹只是人体皮肤的小部分,但是,它蕴涵着大量的信息。

指纹特征可分为两类:总体特征和局部特征。总体特征指那些用人眼直接就可以观察到的特征,包括基本纹路图案、模式区、核心点、三角点、式样线和纹线等。基本纹路图案有环形、弓形、螺旋形。局部特征即指纹上节点的特征,这些具有某种特征的节点称为特征点。

据专家介绍,两枚指纹经常会具有相同的总体特征,但它们的局部特征——特征点,却不可能完全相同。指纹上的特征点,即指纹纹路上的终结点、分叉点和转折点。据了解,指纹识别技术通常使用指纹的总体特征如纹形、三角点等来进行分类,再用局部特征如位置和方向等来进行用户身份识别。指纹识别一般涉及指纹图像采集、指纹图像处理、细节匹配等过程。

两年前,部分品牌的笔记本电脑采用指纹识别技术,用于用户登录时的身份鉴定。当时推出的指纹系统属于光学识别系统,按照现在的说法,应该属于代指纹识别技术。光学指纹识别系统由于光不能穿透皮肤表层(死性皮肤层),所以只能够扫描手指皮肤的表面,或者扫描到死性皮肤层,但不能深入真皮层。

后来出现了第二代电容式传感器。但是由于传感器表面是使用硅材料,容易损坏导致使用寿命降低。同时,它是通过指纹的山谷和山脊之间的凹凸来形成指纹图像的,所以对脏手指、湿手指等困难手指识别率低。

第三代生物射频指纹识别技术,是通过传感器本身发射出微量射频信号,穿透手指的表皮层去控测里层的纹路,来获得的指纹图像。因此对干手指、汗手指、脏手指等困难手指识别通过率可高达99%。

假指纹危及手机安全

目前智能手机的功能越来越多,其中还涉及移动支付。用指纹识别进入手机应该是不少人每天都要做的。目前,在移动支付端的指纹识别,真如听起来的那么安全吗?

据报道,把指纹在一个软胶模上按压5分钟,模具成型后,在模具上按压一些粘土橡皮泥,便形成了一个指纹模。之后将这种指纹模按压在手机的指纹传感器上。下没成功,但多试了几下之后,手机就可以被解锁了。

其实,黑客指纹传感器可以更简单,甚至用不到手机主人所谓受害人的配合。指纹其实非常容易被提取,比如可以从酒杯,手机屏幕等上面提取,就像福尔摩斯剧一样。

根据密歇根州立大学计算机科学与工程学院的研究结果,对一个人的指纹拍照,用特别的墨把它打印出来,然后用打印出来的模就可以解锁手机,这种方式相对更简单。

上述实验和研究结果表明,要提取到用户的指纹,就可以制作出“假指纹手套”,这种手套可以轻松解锁你手机,甚至侵入你手机支付系统。

活体指纹破解假指纹

的人机交互技术与解决方案提供商汇顶科技公司,上周公布其指纹识别技术。该公司已研发出将更高层级的安全集成到现有标准指纹安全系统上的方法,包括可以测量血液流动和识别手指真假的传感器。“拥有了这项技术,用户就可以在不损失便捷性的同时,大幅提升安全性。新技术可运用在各种手机上。”该公司负责人表示。

这种新一代指纹识别芯片 “新”在哪里?

更智能更安全:新一代单芯片方案内置活体指纹检测和心率检测功能,有效识别出假指纹的同时可同步检测心率,可为消费者进行移动支付提供更安全的保障,为终端厂商打造差异化健康管理产品提供技术支撑。

解锁更快:新一代全系列指纹识别芯片算法经过优化,亮屏状态下快解锁速度可达0.2秒,灭屏状态下快解锁速度可达0.3秒,相当于常人眨一下眼睛的速度甚至更快,为终端用户带来极速识别体验。

单芯片方案:目前业界多使用多芯片方案,不仅使结构设计复杂化,占用较大设计空间,且存在与APPLE冲突的专利风险。新一代指纹识别芯片采用的单芯片方案则采用自有专利电路,安全规避了专利风险,并可以为手机结构设计留出更多空间,可适配多种ID设计需求。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19211次
2 1N4001 0.19MB 15197次
3 DAC1220E 0.95MB 13319次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13277次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11371次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8984次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6708次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6482次
9 DS1337U+ 0.28MB 6425次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6395次