处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

三星推全新256GB闪存芯片是什么概念

三星推全新256GB闪存芯片是什么概念
来源:手机中国 时间:2016-02-26

就当下的智能机配置来看,128GB存储已经算得上是级别了,不过在三星推出全新闪存芯片之后,手机的存储空间有望进一步升级。日前,三星正式宣布将量产容量为256GB的UFS 2.0闪存芯片。

三星量产256GB闪存芯片


根据三星的说法,这款闪存芯片的容量将达到256GB,随机读写输入/输出操作每秒(IOPS)达到45000和40000,而连续读和写的速度分别可达850MB/s和260MB/s,整体速度相当快。

三星量产256GB闪存芯片


三星表示,全新的256GB UFS 2.0闪存芯片能让用户在观看4K高清视频的时候快速进行多任务处理工作。预计在未来,三星Note 6可能会使用这款闪存芯片,来跟iPhone 7一较高下。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19211次
2 1N4001 0.19MB 15197次
3 DAC1220E 0.95MB 13319次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13277次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11371次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8984次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6708次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6482次
9 DS1337U+ 0.28MB 6425次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6395次