处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

剑指中端机,高通要搅起怎样的腥风血雨

剑指中端机,高通要搅起怎样的腥风血雨
来源:高通|骁龙|三星 时间:2016-02-16

2月11日,高通在新年发布了3款新的骁龙系列SoC,分别是:面向中端的骁龙 625,和两款面向低端的骁龙 435和骁龙 425。自此,加上年初发布的骁龙 820,高通2016年满足中高低三个段位的大部分产品已经揭晓。而预计在上半年内,各家手机厂商基于骁龙 820的春季旗舰会陆续上市,下半年开始基于625等芯片的平价机型则会帮助厂商们冲击出货量。

这次发布的3款芯片都支持LTE载波聚合、802.11ac以及高通自有的快充技术Quick Charge 3.0。其中低端产品骁龙 435和425在上代基础上引脚兼容(手机厂商可以继续用上代的电路设计,只要升级芯片就好咯)。


- 骁龙 625

骁龙 625 次在600系列中使用了14 nm FinFET工艺,能效更高(官方数据是比上代省电35%)

8核心Cortex - A53架构(与Helio X10相当,如果放在MTK就属于“高端”了)

X9 LTE modem(上传速度150 Mbps,下载速度300 Mbps)

支持4K视频的录制和播放

支持2400万后置摄像头,和1300万前置摄像头

Adreno 506 GPU(号称PC级图像处理性能)

- 骁龙 435

8核心Cortex - A53架构

X8 LTE modem(上传快100 Mbps,下载快300 Mbps)

流畅支持1080p显示

支持2100万主摄像头

- 骁龙 425

4核心A53架构

X6 LTE modem

参见骁龙 625的性能,实际上已经是表现高端,但定位中端。与骁龙 820相较,820主要胜在自主CPU架构Kyro(能效更高),X12 LTE(下载速度更快),以及Sense ID指纹识别等安全技术的支持上。

换句话说,2016年高端旗舰机型和中端机型的差异主要会在续航、更高屏显和个性化外观上。像高通自己在2015的年报中所述,2016年会有更多像三星A系列一样定位中端的机型出现,也会是手机厂商们利润的重点。

这次高通发布的3款芯片将在年中左右给到手机厂商们样品,而下半年则会有机型陆续推出。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19213次
2 1N4001 0.19MB 15197次
3 DAC1220E 0.95MB 13319次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13279次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11371次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 8985次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 6709次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 6483次
9 DS1337U+ 0.28MB 6428次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6395次