处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

无线传输优点与技术分析

无线传输优点与技术分析
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-03-18
  • 随着网络技术和无线技术的迅猛发展,各种网络技术、网络产品应运而生, 无线传输 技术应用越来越被各行各业所接受。无线图像传输作为一个特殊使用方式也逐渐被广大用户看好。

    无线传输技术分析无线传输技术之微波其可分为模拟微波及数字微波两种方式。

    1、模拟微波此种方式传输就是将视频信号直接调制在微波的通道上,通过天线发射出去,监控中心通过天线接收微波信号,再通过微波接收机解调出原来的视频信号。据携远天成石朝兆介绍,此种监控方式没有压缩损耗,几乎不会产生延时,因此可以保证视频质量,但其只适合点对点单路传输,不适合规模部署,此外因没有调制校准过程,抗干扰性差,在无线信号环境复杂的情况下几乎不可以使用。而模拟微波的频率越低,波长越长,绕射能力强,但极易干扰其它通信,因此在上世纪90年代此种方式较多使用,目前几乎很少使用。

    2、数字微波数字微波即是先将视频信号编码压缩,通过数字微波信道调制,再利用天线发射出去;接收端则相反,由天线接收信号,随后微波解扩及视频解压缩,后还原为模拟的视频信号传输出去,此种方式也是目前国内市场较多使用的。数字微波的伸缩性大,通信容量少可用十几个频道,且建构相对较易,通信效率较高,运用灵活。数字微波有模拟微波不可比的优点,如监控点比较多、需要加中继的情况多、情况复杂且干扰源多的场合。

    归纳一下,数字微波容量大、抗干扰能力强、保密性好,同样的发射功率传输距离更远,受地形或障碍物影响较小,接口丰富,扩展能力强等等。

    反之,模拟微波就没有这些优点了,只是造价便宜一点。

    无线传输技术之WiFi IEEE802.11标准定义物理层和媒体访问控制(MAC)规范,其物理层定义数据传输的信号特征和调制,工作在2.4000~2.4835GHz频段。IEEE802.11是IEEE初制定的一个无线局域网标准,主要用于难于布线的环境或移动环境中的计算机的无线接入,由于传输速率只能达到2Mbps,所以,业务主要被用于数据的存取。

    此系列主要包括IEEE802.11a/b/g/n无线局域网标准,其中目前使用较多的是IEEE802.11b标准,即WiFi.此标准规定无线局域网工作频段在2.4GHZ?2.4835GHZ,传输速率达到11Mbps,是对IEEE802.11的一个补充。据携远天成石朝兆介绍,WiFi产品在带宽、抗干扰、加密等方面都具备比较好的优势,而且具有强大的网管功能,为各种应用下的大规模组网提供了有力的手段,真正适合高带宽视频传输,是目前应用为广泛的无线传输技术。据了解,WiFi的信号半径可达100米左右,在办公室甚至整个大楼都可以使用,且传输速度也是非常快的。

    但有业内人士指出,WiFi因是属于标准的协议,因此用户只需将支持无线的笔记本电脑或PDA拿到存在WiFi的区域中,就可高速上网,这就决定了其安全性不是很好,若较为敏感的图像就不能使用,以防被别人窃取;此外其传输距离较短,灵活性较差,因此不具备广域视频监控的能力。

    因此基于运营级的需要,802.11标准发展出基站控制器+WiFi基站的智能分布式技术架构,可以实现十万台级WiFi基站、百万级终端的大规模组网,可在范围广泛的区域使用。而802.11n目前是的无线带宽标准,单个802.11n基站可以实现无线带宽300Mbps、有效带宽超过200Mbps传输,可实现200路D1/1Mbps图象的传输,优于市面常见的百兆光纤传输。