处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

可用于图像即时传输的新型路由器

可用于图像即时传输的新型路由器
来源:EEWORLD 时间:2011-07-21

符合数字成像和通信标准的虚拟化功能的DICOM HL7标准路由器将允许用户建立标准图像压缩传输的应用格式,符合健康保险流通与责任法案。它显著提高灵活性,并结合医疗企业研究所(IHE)的工作流 程,确保在远程放射学的互操作性,使用户可以采用的软件作为即时服务(SaaS)模式,形成一种全新的规模。

DICOM系统在亚特兰大举行的2010年度医疗信息和管理系统协会系统学会上暨展览会上展示,它是DCMSYS产品家族的产品。

这个功能通过使用先进的布线技术实现; DICOMHL7标准pre-/post过程,数据报告了API模块,和DICOM虚拟化,都属于DICOM系统“DCMSYS路由器”解决方案的一部 分。存储可以根据客户的要求进行分类,它将使放射科信息技术(IT)人员操作单一DCMSYS设备,并管理整个企业放射网络,管理多种客户;并运行应用程 序服务器供应商(ASP)的DICOM业务。放射科会发现很多好处,因为他们将能够使用DCMSYS路由器拉或只接收他们需要的信息,而不必对大量病人的 资料进行排序。

这个的创新将“几乎”分离DICOM和HL7标准,包括配置和储存,将有助于进一步整合其系统的过程,保证医疗保健企业更好的与病人进行相关的沟通,改善治疗结果。

医疗保健信息和管理系统协会(HIMSS)是一个全面的医疗利益相关者的会员组织,专门提供资讯科技及管理系统,改善卫生保健的利用。

DICOM的系统提供一个完全安全的基于DICOM和HL7标准的路径和医院介面引擎设备,用于诊所和影像诊断中心。 DICOM的系统的统计网关从历史图表和统计数字维护每一个用户效益,以管理他们的远程放射学网络。该公司的技术能够极大地简化和改进IT结构,并提供高 效,具成本效益的解决方案。