处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

意法半导体(ST)携手NDS宣布新一代机顶盒芯片安全技术通过认证

意法半导体(ST)携手NDS宣布新一代机顶盒芯片安全技术通过认证
来源:与非网 时间:2011-12-20

 

横跨多重电子应用领域、的半导体供应商及机顶盒系统级芯片供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出获得新一代数据安全和内容保护技术认证的机顶盒解码器芯片。其中安全技术包括NDS VideoGuard安全内核以及DVB-CSA3解扰系统。新产品的推出证明意法半导体继续专注数字信任与数据安全技术。

 

STi7108解码器芯片是意法半导体首款实现这些技术的产品,该芯片提供增强的用户体验,让消费者随时可在电视上直观查看电视广播、互联网内容或者个人内容。STi7108属于意法半导体已取得市场成功的STi710x系列视频解码器产品,新增3D图形用户控制、3D电视、内容保护以及外部设备接口等支持功能。

 

 

NDS安全内核是NDS公司开发的一代嵌入式安全解决方案,采用面向未来的技术保护媒体内容和运营商服务,满足不断变化的市场需求。作为NDS VideoGuard内容保护解决方案的组件,安全内核的亮点是更高的安全性,增强的安全性可满足采用控制字保护解决方案的新数字媒体市场的要求,并拥有实现数字权限管理(DRM)技术的功能。

 

除NDS安全内核外,STi7108还可支持DVB-CSA3,DVB-CSA3是ETSI授权的新一代广播解扰器标准。新规范的研发目的是替换现行的DVB-CSA2,防御未来几年可能盛行的新一代解扰器攻击手段。

 

NDS消费电子平台副总裁Martin Kaufmann表示:“付费电视行业离不开这样一个原则:只有当收入受到保护时,企业才会为内容和服务创新投入资金。NDS安全内核为今天和未来的安全技术发展奠定了基础,通过在芯片厂商如意法半导体的产品内整合我们的解决方案,电视网络运营商可以在了解他们的平台是安全的条件下选择市场的芯片组。”

 

意法半导体家庭网络产品部总经理Laurent Remont表示:“今天的网络家庭多媒体平台支持消费者获得高价值的服务体验和自由选择权,体现了消费者对不断改进数据安全和内容服务保护技术日益提高的需求。意法半导体的机顶盒芯片率先取得NDS的安全技术证书,从而成为这个市场的技术。”

 

内置NDS VideoGuard安全内核和DVB-CSA3的STi7108现已投入量产。

 

关于STi7108:

STi7108是一款高端的机顶盒芯片,整合了意法半导体的Faroudja® 视频性能优化技术、1个3D图形处理器、高性能游戏和互联网内容支持功能,以及各种外设接口,如数字录像(DVR)存储器接口。STi7108解码器支持1080p 50/60高清分辨率和行业标准视频编码格式,包括H.264、MVC、MPEG2、VC-1或WMV9网络视频以及MPEG4 part 2格式。该芯片组还能通过有HDCP版权保护功能的HDMI 1.4 接口传输全分辨率的高清3D电视内容。根据数字生活网络联盟(DLNA)标准,还可在高清媒体播放器和网络(OTT)机顶盒内使用内容分享功能。

 

关于NDS

NDS集团有限公司开发付费电视传输技术和应用程序,让付费电视运营商能够将数字内容安全地传输至电视机顶盒(STB)、数字录像机(DVR)、个人电脑、手机以及其它多媒体设备。全球已有超过80家主要付费电视平台采用NDS解决方案保护和发展业务。VideoGuard® 是全球市场的条件接收(CA)和数字权限管理(DRM)技术,目前已部署在大约1.61亿台正在工作的设备中,保护着价值超过500亿美元的付费电视服务。全球已有2.06亿台设备采用NDS中间件,包括让电视用户可获得多种先进服务的 MediaHighway® 。以 XTV为核心的NDS DVR技术同样市场,部署这项技术的设备达到4500万台(数据统计截至2011年9月30日)。

 

NDS公司总部设在英国,拥有5000多名员工。NDS坚持研发投资承诺,创新研发人员占员工总数75%以上,在法国、印度、以色列、韩国、英国和美国设有研发中心。NDS还实施一系列环保行动,旨在于降低碳生态足迹影响,帮助数字电视用户降低能耗。

 

NDS集团有限公司是一家私营企业,被Permira Funds和News Corporation拥有。更多详情请访问 www.nds.com

 

关于意法半导体

意法半导体(STMicroelectronics;ST)是的半导体解决方案提供商,为各种应用领域的电子设备制造商提供创新的解决方案。凭借公司掌握的大量技术、设计能力和知识产权组合、战略合作伙伴关系和制造实力,意法半导体矢志成为多媒体融合和功率应用领域无可争议的行业领袖。2010年,公司净收入为103.5亿美元。详情请访问意法半导体公司网站 www.st.com