• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Atmel针对ARM A5处理器扩大第三方工具和软件生态系统

来源:21IC
时间:2013-03-08

分享至:

据消息,爱特梅尔针对的基于ARM Cortex- A5处理器 产品系列扩大 第三方工具 和软件合作伙伴的生态系统。设计人员可以利用Android、嵌入式Linux或实时操作系统,快速访问各种易于使用的工具,以加快上市速度。

微控制器及触摸技术解决方案的厂商爱特梅尔公司( Atmel Corporation)日前宣布,已经针对的基于ARM Cortex-A5 处理器产品系列而扩大第三方工具和软件合作伙伴的生态系统,其合作伙伴企业包括ARM、Timesys、Express Logic和IAR。

根据UBM进行的2012年嵌入式技术研究,61%的受访者表示微处理器(MPU)生态系统(软件、工具支持等等)是其MPU设计的关键方面之一。在同一研究中,受访者指出嵌入式Linux和安卓系统是他们计划在未来12个月中用于嵌入式设计的两种操作系统。

扩展工具和软件合作伙伴的清单使得嵌入式设计工程师能够使用Atmel SAMA5D3系列基于ARM Cortex-A5处理器的MPU,在多种系统包括嵌入式Linux、Android和其它实时操作的系统上进行设计。

每个合作的企业伙伴均提供一种工具,推动嵌入式设计人员将产品更快地投入市场。

-Qt是嵌入式市场的主要解决方案,用于使用Timesys实现的用户界面,为工程师设计一组丰富的窗体小部件和为参考设计提供了完美的工具,用于嵌入式Linux驱动设备。

-ARM DS-5工具链为需要针对性能和功率管理而优化代码的Linux开发人员,或者需要调试固件的设计人员提供了完整的开发工作室

-合作企业IAR和Express Logic提供了紧密集成的解决方案,帮助设计人员开发提供TCP/IP、USB和OS功能,以及实时性能的应用,以满足现今严苛的软件要求。

爱特梅尔基于ARM 的MPU产品高级总监Jacko Wilbrink称:“在我们全面广泛的微控制器产品组合中,新近上市的SAMA5D3 ARM Cortex-A5系列是我们的运行性能处理器系列。我们高兴与众多创新企业进行合作,使得我们的嵌入式开发人员能够选择其喜欢的集成开发环境、编译器、实时操作系统(RTOS)、堆栈和GUI。爱特梅尔与合作的企业伙伴一起工作,紧密合作,确保设计人员获得无缝体验。”

合作伙伴引述

ARM引述

-ARM系统设计部门产品管理总监Javier Orensanz称:“Android每天有超过130万的激活,是极流行的软件平台,已成为基于Cortex-A5处理器产品的OS。ARM已经建立了强大的Android软件和工具生态系统,支持使用ARMv7架构的嵌入式设计人员。除了更广泛的系统支持之外,强大的ARM Development Studio 5 (DS-5)工具链使设计人员能够程度地利用爱特梅尔SAMA5D3系列器件,创建稳健和高度优化基于RTOS、Linux和Android的应用。”

Timesys

-Timesys业务发展副总裁Brian Gildon称:“我们已为新的Atmel SAMA5D3 基于Cortex-A5 处理器产品系列评测套件开发了详尽的Qt包,包含丰富的GUI、广泛的应用实例、全面的文档资料和培训、以及完全的客户支持。作为嵌入式Linux社群的主要用户的界面软件,Qt是Android的替代选择,易于使用并具有强大而直观的GUI。能够与爱特梅尔在推出的产品上进行合作,我们感到非常兴奋,并且期待推动更多的嵌入式MCU设计进入市场。”

Express Logic

-Express Logic市场营销副总裁John Carbone称:“Express Logic的ThreadX? 实时操作系统(RTOS)和中间件使得设计人员能够使用爱特梅尔SAMA5基于处理器器件,将其项目更快地推向市场。ThreadX完全支持爱特梅尔所有基于ARM处理器器件,包括新的SAMA5D3系列,并且兼容爱特梅尔Studio 6和IAR嵌入式Workbench IDE。该解决方案提供了易用性、直观API、完整源代码、免权益金许可,以及出色的文档资料和支持,实现无故障设计体验,并且能够更快地将原型推向市场。”

IAR

-IAR Systems产品和服务总监Mats Ullstr?m称:“IAR Systems为SAMA5D3系列提供了完整的、功能强大的开发环境。我们的高性能工具套件IAR嵌入式工作平台(Embedded Workbench)提供了简洁的快速执行代码;先进的功率调试技术,使得开发人员能够为功率优化而测试和调整其应用。我们为爱特梅尔ARM和非ARM型处理器提供全面的支持,对于为不同开发项目而在不同处理器之间进行转换的客户,能够极大地简化移植。”

标签 Atmel A5处理器 第三方工具 软件生态系统 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网

更多新闻