处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

IDC:2013年全球PC市场将继续萎缩

IDC:2013年全球PC市场将继续萎缩
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-03-07
  • 美国调查机构IDC于当地时间2013年3月4日发布的关于全球 电脑 市场的调查报告显示,2012年全球电脑出货量比上年减少了3.7%。IDC预测,2013年全球电脑市场将继续萎缩,出货量将比上年减少1.3%。

    2012年第四季度,微软的OS“Windows 8”在假期季的收效有限,加上经济继续低迷等原因,电全球脑出货量比上年同期减少8.3%,创下第四季度的历史降幅。

    新兴市场增长率放缓,走势与成熟市场接近。新兴市场2012年的电脑出货量比上年减少1.4%,为首次同比减少年。估计2013年将有所恢复,但预计增幅仅为0.6%,而且直到2017年都将保持一位数的增长率。

    成熟市场方面,2012年电脑出货量比上年减少6.9%,预计2013年将比上年减少4.0%。虽然2014年和2015年有望实现有限的增长,但之后市场仍将趋于缩小。

    在美国市场,2012年第四季度的电脑出货量比上年同期减少6.5%,2012年全年下滑7.6%。据IDC预测,虽然市场饱和、经济形势严峻及Windows 8威力不足等因素还将影响到2013年上半年,不过下半年随着行业重组见效及Windows 8普及等,市场将会有所反弹。(特约记者:铃木 英子,NEWSFRONT)