• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel 8系列芯片组未发布便遭遇USB 3.0 bug

来源:驱动之家
时间:2013-03-05

分享至:

Intel 7系列芯片组就开始原生支持 USB 3.0 ,将于年终配合Haswell处理器发布的 8 系列自然也会继续,但是来自Intel内部的一份文档显示,Intel碰到了一条“虫子”。
Intel在这份文档中警告主板厂商,Haswell处理器、8系列芯片组的系统如果从S3睡眠模式中恢复,那些通过USB 3.0接口连接的设备便会出现问题,之前访问中的程序和/或数据就会失去响应,必须重新开启。

举例来说,如果你使用Adobe Reader打开了USB 3.0 U盘上的一个PDF文档,睡眠再恢复后文档就会显示一片空白,必须重新打开这个文档,甚至是重启Adobe Reader。

不过此 bug 并不会导致数据丢失等后果,因此Intel并没有将其严重性列得很高,也不会影响Haswell平台的发布,可能会在后期通过升级步进版本来修正。
值得一提的是,Intel要求合作伙伴暂时接受这个问题,然后才会向他们供货。
Intel发言人Kristof Sehmke在接受询问时采取了回避的态度:“我们不对有关未来产品的传闻发表评论,但我可以告诉你的是,Intel仍将按计划发布首批第四代酷睿处理器,并将于2013年年中开始陆续上市。”

标签 Intel 8 USB 3.0 bug IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻