• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TI高管:嵌入式如何改变未来

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-03-04

分享至:
  • 近日, 德州仪器 高级副总裁兼 嵌入式 部门总经理Gregory Delagi做客摩根斯坦利研究部,与该机构半导体主分析师Joseph Moore进行了一次谈话,在这次谈话中,Gregory Delagi详细的介绍了德州仪器嵌入式部门组成,经营方针,以及为什么会放弃OMAP移动通信处理器等等,Gregory用了很多浅显的例子,为我们讲解了嵌入式未来的发展方向和德州仪器的策略,相信可以让读者快速的理解德州仪器的嵌入式业务。

    以下为此次访谈的详细记录,有节选。

    Joseph Moore: 我是Joseph Moore,摩根斯坦利半导体分析部负责人,非常欢迎德州仪器高级副总裁兼嵌入式部门总经理,Gregory Delagi,以及Brandon Hodge。

    Gregory,您能否给我们大家先介绍一下嵌入式部门,之后我们再进入Q&A环节。

    Gregory Delagi:

    好吧。谢谢你,Joe。我的名字是Greg Delagi,主管德州仪器嵌入式处理器业务,我先给各位介绍下目前德州仪器的情况,我们目前专注于两大市场:模拟与嵌入式处理,而这一策略已持续了几年时间。如果回看2012年的话,你可以看到我们退出了无线通信等领域。2012年,我们的模拟及嵌入式业务占公司总营销的70%,我们认为这两个市场对于 TI 来说,是“独二无三”的市场。

    我们一直认为半导体市场存在着非常多的机会,比如模拟市场,现在有约350亿美元的总额,而我们就占有了17%以上的份额。并且为了加强在模拟领域的优势,我们也收购了NS半导体等部门。

    在嵌入式处理领域,我们所涉及的市场大约为180亿美元,我们的市占率约为11.5%。这两个领域一个是大,一个是即便名也只有不到20%的市场份额,因为我们有很多可增长空间。

    当我们开始谈及这些细分市场时,重要的就是要找准商业模式。如果你上周看了我们的公告(四季度分红),这充分证明了我们在商业模式上的信心。

    现在,我还是想重点谈一下嵌入式处理,我们的嵌入式处理部门包括三大产品领域, 单片机 、处理器以及互联技术(包括无线LAN、蓝牙、GPS、NFC等等)。其中单片机将会是我们的机会,我们目前MCU市场份额约占6%,一直以来,我们都花大力气投入于此,现在我们推出了很多创新产品,推广MCU市场,将是嵌入式处理部的发展基础。

    我们的第二大核心是DSP市场,除了无线基础设施等应用,DSP市场空间越来越大,我们的机会也随之增多。

    第三,我们的互连前端,尽管目前对于我们来说市场规模不大,但未来是个互连的世界,也正因此,这是个和我们所有人都密切相关的市场,特别的,在楼宇控制和自动化等工业市场上,设备互连也有着强劲的需求。

    后,我还想就我们的模拟产品部发表些意见,当我们思考有关模拟和嵌入式战略时,我们发现这两者是相辅相成的,我们模拟产品有90000个客户,在这其中,购买我们嵌入式产品的可能会达到60000家,我们的MCU有25000家客户,所以我认为,尽管今天我们只卖给了他们一点儿模拟产品,但也许明天,我们就可以将其他产品组合推荐给他们。

    好的,Joe,我把话筒交给你。

  • 标签 嵌入式 TI 德州仪器 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购 元器件搜索

    更多新闻