处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

FPGA进入3D时代 Altera采用英特尔14nm FinFET技术 (1)

FPGA进入3D时代 Altera采用英特尔14nm FinFET技术 (1)
来源:21ic 时间:2013-03-04

近日,Altera宣布将采用英特尔14nm FinFET制程代工其款 FPGA ,但是没有披露此次合作包括种类和时间的任何细节。与此同时Altera还声明在开发下一代工艺技术产品上与TSMC进行了深入合作。

借由14nm,Altera确立地位

Altera拒绝披露该合作任何细节,包括产品的种类及时间。不过有报道称,Altera CEO John Daane曾表示英特尔将在未来两到四年内凭借14nm FinFET技术成为顶级代工商,而为了追求更高密度更高性能以及更低的功耗,Altera会考虑将其端产品交由的代工商。

Daane评论说:“Altera FPGA使用英特尔 14 nm技术,帮助客户设计业界先进、性能好的FPGA。而且,Altera是使用这一技术的主要FPGA公司,获得了极大的竞争优势。”

根据Altera的声明,40nm与28nm高端FPGA器件占FPGA总市场规模的一半以上,同时14nm产品可以帮助Altera从ASIC及ASSP市场中抢占更多的商机。

Daane表示,英特尔允诺可以为Altera 14nm制程提供长达12年的供货周期,以保证未来产品的延续性。未来Altera更多的产品可以应用14nm制程,而在初期公司只考虑将14nm制程引入高端产品,这和以往FPGA的制程选择策略相一致。

使用多芯片堆叠技术,Altera目前发售的产品可包含120万个逻辑单元,而其竞争对手赛灵思的产品则多包含200万逻辑单元。不过Daane表示,这种超大容量FPGA的应用仅局限在原型验证等领域,影响微乎其微。

Daane指出英特尔的14nm制程将会是第二代产品,而其他代工厂在14nm时才会首次使用FinFET制程,因此相比较而言,英特尔的技术会更加“稳定且高效”。

Daane强调,未来英特尔的产能足以满足Altera的量产需求。

相辅相成,英特尔借由Altera一跃成代工一线品牌

荷兰银行分析师Ross Seymore表示,该合作对于Altera来说意义非凡,同时对于英特尔来说,也标志着其代工技术登上了新的台阶,毕竟英特尔此前仅有的几个代工合作伙伴都属于初创公司,而凭借Altera的示范效应,相信会有更多高端芯片设计公司选择英格尔的代工服务。