• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ARM Mali GPU授权芯片今年将成长至2.4亿套 年增6成

来源:钜亨网
时间:2013-03-04

分享至:
ARM 近日宣布, Mali 绘图处理器技术( GPU )在市场上大获成功,包含75个涵盖智慧型手机、平板装置以及数位电视(DTV)等应用的产品授权,总出货量已超过1.5亿套,7 成以上具绘图能力之数位电视、5 成以上的Android平板装置以及 2 成以上的Android智慧型手机皆采用Mali GPU技术授权;ARM指出,今年预计总出货量将突破2.4亿套,市占率可望持续成长。

ARM表示,今年全球智慧型手机市场出货量预计可达11亿支,随着市场不断扩展,装置种类也更加繁多,从50美元的入门级智慧型手机到650美元以上的高阶装置都需要高性能、低功耗的绘图技术,透过使用Mali GPU技术,晶片供应商和设备制造商(OEM)不仅可跨应用种类开发产品,也可提供更丰富的使用体验,如脸部辨识技术以及拟真游戏影像。


ARM多媒体处理器部门总经理Pete Hutton 表示,目前市场成长仅有25%是来自于采用Mali授权的合作夥伴,今年期待有更多合作夥伴转向选择Mali GPU。

根据ARM合作夥伴资料显示,采用Mali GPU的系统单晶片总出货量从2011年5000万套以下,增加至2012年的1.5亿套,今年预计可达到2.4亿套,年成长 6 成,这项成长也让Mali GPU在多个快速成长的市场中,提高了市占率,在Android平板装置市场中名列,Android智慧型手机市占率也有 2 成以上,智慧电视上则有超过 7 成采用Mali GPU。

ARM表示,Mali GPU如同ARM Cortex A系列处理器,可整合于同一系统单晶片(SoC)中,2012年从入门级智慧型手机至行动电脑,超过95%的Mali绘图处理器与ARM Cortex A系列处理器一同搭配出货,ARM也因此建立一套生态系统,协助众多作业系统(OS)使用者介面设计夥伴与游戏开发合作夥伴,今年消费者的选择将大为增加,包含高阶Android装置将倍数成长、入门级智慧型手机将面市,其中部分开始采用Firefox作业系统(Firefox OS)。

ARM指出,今年市场中搭载Mali-400 与Mali-450 GPU的智慧型手机数量,以及藉Mali-T600系列获得高效能优势的高阶手机数量,都将获得可观的成长;平板电脑方面,ARM指出,去年平板装置市场成长傲人,从以教学应用为主的入门级平板装置到拥有桌面电脑级性能的高阶装置,各种形式的平板电脑设备纷纷出现,随着Android作业系统在行动运算市场取得大幅的市占率,作业系统市场也变得更多样化,而ChromeOS的加入也势必将为终端使用者带来更多差异化与选择。

ARM指出,全球包含三星、联芯科技(Leadcore)、联发科(2454-TW)、展讯科技(Spreadtrum )(SPRD-US)、意法爱立信(ST-Ericsson)、全志科技(AllWinner)、瑞芯微电子(Rockchip)等厂商皆采用ARM Mali GPU授权IP。
















标签 ARM Mali GPU 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网 ICKEY IC代购

更多新闻