处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中国电信3月启动100G路由交换集采 (1)

中国电信3月启动100G路由交换集采 (1)
来源:ofweek 时间:2013-02-25
近年来,业界对于 100G 商用的呼吁不绝于耳,作为已经达成普遍共识的下一代高速技术,其引导的技术发展方向已是毋庸置疑,但商用进程却迟迟提不上日程。其中的缘由,显然跟市场需求和产业成熟度脱不了关系。

不过,这种情况终于在2013年有了转机。在IP通信领域,电信级100G市场迎来破冰期。目前, 中国电信 北京研究院正在就100G交换机的板卡和端口进行一系列的技术测试,据知情人士透露,此次测试将为中国电信在2013年3月进行的100G核心路由器交换机招标提供技术参考,而此次参与测试的只有H3C和思科两家。

关键词:100G

据悉,中国电信在今年初正式启动了“2013年统谈统签类IP设备集中采购项目”,其中包括了超大数据中心交换机、核心路由器、汇集交换机以及业务路由器等产品类别。在针对超大数据中心交换机和核心路由器的“投标产品资格要求”中,100G都成为其中的关键词。

在超大数据中心交换机的设备集采中,中国电信要求交换容量在2.56TB,整机线速端口数量不少于128个 10G E;核心路由器集采方面,则明确指出单槽交换及可配置容量(单向)均不小于100G。

也就是说,100G数据通信产品经过了3年的推广期,终于开启了电信市场小规模商用阶段,由此也打破了“100G陷于传输层”的怪圈效应。

众所周知,现阶段三家运营商都将100G定位于骨干传输的下一代高速技术,用以缓解不断激增的用户流量,这其中与厂商推动存在着很大的关系。毕竟目前在100G宣导上,诸如 华为 、中兴、烽火通信、上海贝尔等处在传输产业链的厂商占据了主导。

场景:城域IDC

但综合分析运营商日益激增的用户流量压力不难看出,100G技术的应用场景并不仅在骨干层面,伴随云计算、高清视频等大流量业务的高速发展,位于城域网的IDC成为了流量的“拥堵地区”——运营商目前IDC的出口流量超过200G的已经不在少数,中国电信位于西南地区的西部数据中心的出口流量更是高达600G。

因此,100G技术显然更适用于城域IDC与骨干网连接,或者同城IDC间互联等环节,真正实现高速技术为数据通信“减压”的初目标。不过,以运营商现阶段测试进度,想要在2013年引进IP数据层的100G技术,还有相当多的工作要做。

据了解,此前中国移动已经开通了国内电信运营商个干线100G网络——杭州到福州的国家干线,全长1010公里,中间有15个站点、14个跨段,为省际骨干传送网中复杂的段落之一,其验证100G光传输设备综合承载能力。

也就是说,目前运营商仅仅验证了两个OTN站点间100G技术的传输能力,且是同品牌之间的。

至于传输设备与数通设备的100G对接,数通设备的100G直连以及从100G路由器到100G OTN节点传输,再到100G路由器的端到端互联测试等都还没有进行。这其中,接口标准是否统一,100G异构设备能够互通等都还是未知数。

[1] [2]
分享到:
相关阅读
英特尔展示光导纤维数据传输技术 2013-01-28
中国电信确定终端新目标:智能手机要占八成 2013-01-21
为什么IBM和英特尔都在追逐1000亿美元纳米光子学机会 2013-01-19
中移动开启100G未来黄金十年 2013-01-19
2012中国承载网十大事件盘点 2012-12-09
新款百度云手机将发布 百度中国电信首度携手 2012-12-01
消息人士透露中国电信12月初引入iPhone 5 2012-10-29
王晓初:iPhone 5性能决定中国电信对其补贴额 2012-08-23
中国电信详解手机战略 王晓初提“规模论” 2012-06-19
中国电信称非语音收入占比已超过65% 2012-05-27
编辑:北极风
本文引用地址: //www.eeworld.com.cn/xfdz/2013/0224/article_19497.html
[发表评论]
[加入收藏]
[告诉好友]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]