• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Vishay推出具有耐高温特性的表面贴装铝电容器

来源:EEWORLD
时间:2013-02-23

分享至:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 2 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列表面贴装铝电容器---160 CLA,兼具耐高温、低阻抗、高纹波电流和长寿命等特性。为提高加工过程的灵活性,Vishay BCcomponents 160 CLA器件满足要求严格的IPC/JEDEC J-STD-020焊接指导书,适应苛刻的回流焊条件。

今天推出的电容器有从12.5mm x 12.5mm x 13mm 至更大的18mm x 18mm x 21mm共6种外形尺寸。为增强性能和可靠性,160 CLA器件具有非常低的“Z”或是100kHz下0.035Ω的阻抗,纹波电流高达1.35A,在+150℃下的使用寿命长达2000小时。电容器的容量为100µF~3300µF,电压范围16 V~50V。

这些通过AEC-Q200认证的器件是使用非固态、可自愈电解液的极化铝电解电容器,非常适合高温环境中的滤波、平滑、缓冲和电压解耦应用。

典型终产品包括汽车传动系统和底盘电子,工业驱动、自动化设备和可再生能源设备,以及开关电源单元。

160 CLA电容器符合RoHS,耐充放电,因此对峰值电流没有限制。这些器件提供4-pin和6-pin版本,具有很好的防振动性能。

可通过Vishay特许分销商或直接向Vishay索取新款电容器的样品。电容器将在2013年第二季度实现量产,供货周期为九周到十四周。

VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。

标签 开关电源 电解电容器 Future代购 国外代购 国外采购 国内采购 国内代购

更多新闻