来源:EDN电子设计技术
时间:2011-12-14
微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司 (Atmel Corporation)宣布推出32位AVR UC3产品组合的三个不同产品系列共13款新型器件。获奖的AVR UC3微控制器(MCU)具有高性能、可执行数字信号处理(DSP)指令、提供USB接口、安全加密和电容式触摸支持等特性。除了现有UC3 L和UC3 A系列中的新器件外,还提供了新的UC3 D系列微控制器。现在,爱特梅尔的AVR UC3产品组合包括:
- AVR UC3L:获奖的超低功耗32位微控制器,新产品包括新的存储器选项和附加的USB功能。
- AVR UC3D:针对入门级32位应用的全新产品系列,包括支持电容式触摸的硬件。
- AVR UC3A4:高性能、高处理能力UC3系列器件,配备高速USB和128kB SRAM。这些器件还备有可选256位AES加密/解密模块。
AVR UC3L——超低功耗32位微控制器
AVR UC3L是爱特梅尔采用picoPower技术的32位微控制器系列,该系列器件适用于便携式消费电子和电池供电应用、板控制器、游戏操纵杆、远程控制和人机接口设备。AVR UC3 L系列在工作模式的耗电量低至165 微A/MHz,实时时钟(RTC)运行状态低至600 nA,深度睡眠模式下则低9 nA。picoPower器件可提供真正的1.62V运行,在1.62V电压下所有模拟模块、振荡器和闪存均具备全部功能。picoPower技术的梦游(SleepWalking)功能使得外设能够做出智能决策,并直接唤醒CPU,而所有UC3L器件现已具备这项功能。这样可以在外设层面分析和考核数据,因而可以延长CPU处于睡眠模式的时间,从而显著降低总体功耗。
UC3 L系列具有支持电容式触摸按键和滑条的内置电容式触摸外设,以及一个新型胶粘逻辑控制器。两者均可省去外部组件。为了保护敏感数据,FlashVault代码保护功能可对片上闪存进行部分编程并锁定,实现安全的片上软件知识产权存储。爱特梅尔扩展了目前提供的UC3L0存储器选项,提供128kB和256kB闪存。这些新型器件还具有32kB内部SRAM。新型UC3L4器件与现有UC3L0器件引脚兼容。UC3L4增加了与UC3L系列的全速USB设备连接。新型UC3L4器件备有64kB、128KB和256KB板上闪存选项,并提供32kB的内部SRAM。
AVR UC3D —— 用于消费应用的入门级32位微控制器
新型AVR UC3D 是入门级32位微控制器系列,非常适合需要低功耗电容式触摸的产品设计,以及其它消费和工业应用。该系列器件为设计人员提供了丰富的功能集,包含硬件QTouch电容式触摸接口、USB全速器件、 带有日历的RTC、10位ADC、USART、SPI、TWI、PWM和I2S。UC3D微控制器集成了梦游(SleepWalking)技术,可通过外设从睡眠模式唤醒。在电容式触摸应用中,该器件可进入睡眠模式,并被接近触摸唤醒。UC3D微控制器的电容式触摸模块支持硬件中的多达25个信道,每个信道可配置为按键、滑条和转盘。多个触摸信道可以集合在一起,从而在不同通道要求不同灵敏度水平的应用中实现更好的性能和更大的灵活性。
通过将传感器捆绑成组,设计工程师可以使用不同的表面材料,并且简化实施方案。胶粘逻辑控制器包含可编程逻辑和查找表,可以连接通用I/O(GPIO)引脚,能够减少外部组件的数目,并进而减少系统成本和电路板空间。UC3D与UC3 B系列引脚兼容。UC3B具有更高的存储密度和USB OTG功能,并为需要更多功能性和更高性能的现有UC3D客户提供了移植路径。
AVR UC3A4 —— 达到速度和安全性平衡
新型AVR UC3A4是高性能、高处理能力32位微控制器系列,非常适合需要高安全性的高速应用,如PC外设、电子令牌(e-token)、高速通信网关和音频应用。该器件从闪存运行时性能水平达到1.51 DMIPS/MHz,并提供高速USB OTG。AVR UC3A4带有128KB的板上SRAM,其中64KB SRAM直接与32位AVR CPU连接以增强性能优化,并带有两个连接在高速总线上的32kB SRAM块。这两个存储块在物理上是分开的,但是在地址变换中是连续的,从而允许实时兵乓缓冲(ping-pong buffering)以提高性能。板上高速USB OTG利用了SRAM配置,以确保高性能和高处理能力。
其它特性包括存储器至存储器DMA控制器、SD/SDIO卡支持和带有ECC接口的MLC NAND Flash。该器件系列还具有大量通信接口,如USART、SPI和TWI以及I2S和一个音频比特流D/A转换器。精选产品支持硬件中的128位、192位和256位AES加密和解密。AES硬件加密模块与DMA控制器连接,处理能力超过22 MB/s。
爱特梅尔AVR高级产品营销总监Ingar Fredriksen称:“爱特梅尔通过针对多个市场领域来扩展AVR UC3产品组合,巩固其作为世界一流32位微控制器供应商的领导地位。新器件利用了多项创新性技术,如picoPower、梦游 (SleepWalking)和外设事件系统。随着我们继续推动电池运行应用和电容式触摸领域的增长,这些新型UC3L器件提供了卓越的超低功耗平台,为客户提供了真正的无限的可能性。”
工具支持
爱特梅尔所有的AVR UC3器件均备有AVR Studio 5和AVR软件框架支持,能够简化嵌入式应用的开发和调试。设计人员可以利用爱特梅尔配备路由卡的STK600工具套件进行开发。STK600可由任何AVR JTAG调试器编程,包括AVR ONE!、JTAGICE3和AVR Dragon,这些调试器可通过爱特梅尔在线商店 store.atmel.com或当地分销商获取。AVR ONE!和JTAGICE3支持基础编程和运行时间控制调试,而AVR ONE!则增加了数据和指令跟踪支持。AVR UC3系列还备有全面的IAR Embedded Workbench支持