处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Energy+Micro新增12款Cortex-M3低功耗MCU

Energy+Micro新增12款Cortex-M3低功耗MCU
来源:EEWORLD 时间:2011-07-16

挪威奥斯陆,2011年7月12日 – 低功耗微控制器公司Energy Micro®日前公布了其QFP64封装的EFM32 Gecko和Tiny Gecko产品线。全新64引脚器件在不断发展的智能仪表市场特别受欢迎,此外还适用于其他对功耗敏感的应用,如楼宇自动化、安防系统和便携式健康医疗及健身设备。 

此次,Energy Micro为ARM® Cortex™-M3架构新引入了12款大I/O引脚数的微控制器产品,提供从8K – 128K FLASH, 2K – 16K RAM。与EFM32 MCU系列的其他封装形式一样,EFM32G232、EFM32G842、EFM32TG232和EFM32TG842也提供低功耗的Gecko技术。在应用基准测试中,EFM32微控制器的低电流特性,配合2µs的唤醒时间,使其至少增加了4倍的电池使用寿命。 

EFM32 Gecko和Tiny Gecko微控制器的设计显著降低了电流消耗,启动模式下从闪存FLASH执行代码所消耗的典型电流为160µA/MHz、深度睡眠模式和关断模式下分别为900nA和20nA。 如今,EFM32 Tiny Gecko系列还具有LESENSE低功耗传感器接口,可在微控制器处于微安级电流以下的深度睡眠模式时自动监控多16个外部传感器。 

Energy Micro公司全球销售和市场副总裁Andreas Koller说:“为了响应我们客户的需求,我们推出了全新的QFP64器件,在功效设计和成熟封装尤为重要的应用中为工程师提供更多的选择。”