• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

力科12-bit高精度示波器HDO荣获DesignCon2013荣誉奖

来源:EEWORLD
时间:2013-02-22

分享至:

设计视觉奖项荣誉颁发给拥有HD4096技术的高精度 示波器 HDO

Chestnut Ridge, NY and Santa Clara, CA, January 29, 2013 – 测试测量领域的设计视觉奖项颁发给了Teledyne LeCroy公司的拥有12-bit HD4096技术的HDO高精度示波器产品,该产品发布于2012年。这一久富声誉的奖项是表彰在工业领域有产品设计独创性的工具产品。今天这一奖项在美国Santa Clara举办的DesignCon 2013会议中揭晓。

“HDO上所展现的令人惊奇的干净和清晰的波形给每位遇到它的工程师都留下了深刻的印象。犹如我们在市场中收到的强烈反馈一样,”Teledyne LeCroy CTO Dave Graef说道,“我们同时非常欣慰,这一奖项认可了此项测试测量领域的技术具有里程碑式的意义。”

HDO同时包含两个产品系列,HDO4000和HDO6000,同样在高分辨率、高采样率和低噪声下采集波形。与传统8-bit示波器相比,HDO的垂直分辨率增加了16倍,波形显示更加干净和清晰。以往通常无法分辨的波形细节都能够轻易显示和测量。带宽分布从200MHz到1GHz共有9款不同的机型,提供高达2.5GS/s的采样率和250Mpts/channel 的存储深度。

HD4096高分辨率技术

HD4096高分辨率技术的核心在于高采样率的12-bit ADCs; 极高信噪比的前端放大器; 和更低噪声的整体架构,从而保证了HDO系列示波器能够采集和显示高达1GHz、高采样率和比传统示波器高达16倍的垂直分辨率。精确量化和测量小信号是调试、分析信号的关键,HD4096保证了示波器能够提供无与伦比的测量精度和调试能力。

如果采用 力科 独有的增强分辨率模式(ERES- Enhanced Resolution)滤波器,用户可以增加3-bit垂直分辨率到15-bit。

标签 力科 示波器 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻