• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

ARMvs英特尔 嵌入式处理器竞争孰强孰弱

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-02-21

分享至:
  • 北京时间2月19日晚间消息,在移动芯片市场, ARM 一直于 英特尔 。如今,在另一个新兴领域,ARM再次给英特尔带来威胁:从汽车到餐具等使用半导体的设备。

    所谓的嵌入式处理是ARM发展速度快的市场,去年增长了25%。去年第三季度,ARM来自其它产品的销售额首次超越手机处理器业务。ARM CEO沃伦·伊斯特(Warren East)上个月曾表示,来自其他产品的营收比例还会继续提升。

    IDC数据显示,当前企业纷纷购买能够让各种设备变得更加智能的芯片,2016年全球 嵌入式处理器 营收将达到473亿美元,与2012年相比增长23%。这将继续提升市场对ARM技术的需求,从而进一步帮助ARM在该市场保持着对英特尔的优势。

    IDC分析师马里·温卡特山(Mali Venkatesan)称:“英特尔正试图打入该市场,而ARM已经统治了该市场。”

    英特尔当前是全球PC处理器市场的主导者,市场份额超过了80%。但2012年全球PC市场在过去的10年间首次出现下滑,并且今年将继续下滑,英特尔也需要新业务来推动增长。

    英特尔的挑战

    ARM在高速增长的移动处理器和智能系统市场的优势已经体现在公司股价中。当前,ARM的预期市盈率为49倍,远高于英特尔的10倍左右。在过去的一年,ARM股价上扬了59%,而英特尔股价下挫21%。

    即便估值如此之高,在追踪ARM股票的分析师中,依有40%的分析师将ARM股票评级为“买入”,高于英特尔的36%。周二,ARM股价一度报于925.50便士,公司市值为128亿英镑(约合200亿美元)。

    对于英特尔而言,让产品适应于新市场一直是个挑战。去年,英特尔在手机处理器市场的份额不足1%,在嵌入式处理器市场的份额仅为2%。IDC预计,2016年嵌入式处理器全球出货量将达到36.5亿块,而去年为25.4亿块。

    IDC预计,2016年ARM在嵌入式处理器市场的份额将提高到68%,而去年为60%。相比之下,英特尔届时的市场份额预计为5%.

  • 标签 ARM 英特尔 嵌入式处理器 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网

    更多新闻