• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Intel:10nm芯片 我已锁定你

来源:CTIMES
时间:2013-02-21

分享至:
Intel 基于22nm制程技术的Ivy Bridge架构才问世没有多久时间,Intel便马不停蹄地开始着手计划生产制程技术更精密的晶片。目前主要是由以色列南部城市Kiryat Gat Fab28晶圆厂负责量产22nm制程技术的Ivy Bridge,据消息指出,该晶圆厂已经锁定 10nm 晶片制造计划。

附图 : Intel 制程技术Roadmap BigPic:844x398

受惠于Fab28晶圆厂的扩建以及22nm的投产,不但让Intel获利满满,也一连刺激带动了以色列的经济起飞,Intel以色列总经理Maxine Fassberg表示,由于制程技术的生命周期平均为2~6年,所以更需加速往下一代制程技术迈进。而在2013年,我们便要对10nm制程技术计划下定决心。

虽然Intel有意计划在未来几年之内让Feb28晶圆厂生产基于10nm制程技术晶片。不过,并不表示会放弃14nm Broadwell晶片,而且同样会持续量产22nm制程技术的Ivy Bridge架构产品。当然,以色列政府亦是10nm制程技术晶片计划的幕后推手之一,看准了22nm这只金鸡母所带来的经济效益,未来基于10nm制程技术的晶片更是无可限量。

早在2011年年中,Intel的基于10nm制程技术的Roadmap已被揭露,相较于GlobalFoundries近日也对外宣布自家基于10nm制程技术,将可望在2015年实现,并且展示了投产计划Roadmap,说明今年将会开始投产20LPM制程,2014年更晋升至14XM,直至2015的10XM。

即便GlobalFoundries未必真的能够在2015年顺利步入10XM制程,对于向来是以制程技术为傲的Intel来说,虽然Tick-Tock(制程年-构架年)是英特尔的晶片技术发展贯有的战略模式,但面对GlobalFoundries的豪语,Intel当然没有让对方阵营先行达阵的理由,好让自己在10nm制程技术上仍是傲视群雄。









标签 10nm Intel IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索 电子元器件采购

更多新闻