处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2013年移动终端MEMS传感器市场分析

2013年移动终端MEMS传感器市场分析
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-02-19
  • 据信息和分析供应商IHS发布的《IHS,iSupplies MEMS特别报告》显示,今年用于手机和平板电脑的 MEMS传感器 的收入将达到15亿美元,较2012年的13亿美元上升了13%。尽管这一数字比2012年21%的强劲增长和2011年85%的显着繁荣低,但与2013年大多数电子元件不温不火的销售状态比较,算得上是增长迅猛。

    据预测,2013年至2015年两年之间,MEMS传感器市场的需求量将持续两位数的增长率,2015年该领域收入将达到22.1亿美元。到那时,超过60亿的移动传感器将在移动手机及平板电脑中被发货。MEMS传感器销量增长将在2016年开始放缓,后趋于稳定。

    “无线设备中MEMS移动传感器的增长由四个关键因素驱使:智能手机和平板电脑的强劲销售态势;中国智能手机制造商的繁荣;压力传感器的快速采用速率;以及在某种情况下为了得到稳定的光学图像而在相机模块中装入第二个陀螺仪。”IHS公司主任兼MEMS和传感器领域首席分析师Jérémie Bouchaud表示。

    IHS相信,因为这四个变量为行业增添了新的活力,早期所作出的2014年市场将会减缓的预测不再成立。