处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

TI系列MSP430微控制器即将面市

TI系列MSP430微控制器即将面市
来源:电子工程专辑 时间:2011-12-12

日前,德州仪器(TI)宣布推出MSP430F563x和MSP430F663x微控制器(MCU)系列,为其超低功耗16位微控制器产品线增加更多性能与特性。现在,利用这些微控制器的更大内存、显示容量和模拟外设,开发人员可快速实现高精度测量及连接。F563x和F663x器件可满足如血糖仪、脉冲血氧仪、血压监测仪、心电图 (ECG)、运动监测仪和传感器集线器等便携式测量应用的需求。另外,诸如公用事业计量仪表、远程感测及恒温器等需要统一用户界面的家庭自动化和工业应用,也可得益于MSP430系列微控制器的超低功耗与高性能特性。并且,作为MSP430产品线的一部分,F563x和F663x系列可扩展至整个MSP430F5xx和MSP430F6x器件系列。

MSP430F563x和MSP430F663x微控制器的工具与软件

用于MSP430的USB Developers Package免费软件包,包含了基于USB的MSP430工程开发所需的全部必要的源代码与应用范例。作为该下载软件包的一部分,针对医疗设备的USB个人保健设备分类(USB Personal Healthcare Device Class for medical devices)也一并提供。另外,该器件系列还可提供丰富的实时操作软件(RTOS)支持。同时,TI还提供一款简易开发平台,其可借助MSP-TS430PZ100USB和MSP-FET430U100USB开发工具开展调试与评估工作。这两款工具均可通过TI网上商店(eStore)在线订购。

MSP430F563x和MSP430F663x微控制器的特性与优势:

●更多内存选项如256kB闪存和18kB RAM, 允许增加无线堆栈,实现更多应用特性、更丰富的图形用户界面(GUI), 此外还允许增加实时操作系统(RTOS),以按照应用设计的要求处理多项任务;

●内存的增加使得多USB API成为可能,从而可通过与TI USB Developer Package提供的免费软件相结合,提供更多连接选项并加快产品投产进程;

●F663x 系列的集成型160段LCD控制器可提供增强性能,免除了增设外部LCD控制的需要,缩减了总体材料清单(BOM);

●包括12位模数(ADC)和数模 (DAC) 转换器在内的高性能模拟外设可提供高分辨率的传感器测量并实现现实的双向接口选项;

●低至1.8μA的超低待机功耗和3μs的快速唤醒时间,使效率得到进一步优化。

价格与供货情况

MSP430F563x和MSP430F663x量产器件将很快就能提供。

TI广泛系列的微控制器(MCU)与软件

从通用型超低功耗 MSP430 MCU到Stellaris Cortex-M MCU、再到实时控制C2000 MCU、乃至Hercules安全MCU,TI可为设计人员提供面的微控制器解决方案。通过充分利用TI完整的软硬件工具、广泛的第三方产品以及技术支持,设计人员可加速产品的上市进程。