处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高通新技术:移动设备充电速度提升40%

高通新技术:移动设备充电速度提升40%
来源:新浪科技 时间:2013-02-17

新浪科技讯 北京时间2月15日上午消息, 高通 周四在官方博客中宣布,已推出一项名为高通“快速充电1.0”的技术,能将移动设备的 充电速度 提升40%。

高通首席营销官阿南德·钱德拉塞卡(Anand Chandrasekher)在上周的HTC Frequencies活动上谈到了这一技术。该技术来自高通去年6月收购的公司Summit Microelectronics,能大幅缩短移动设备的充电时间。

高通表示,如果一款设备以往充电需要4小时,那么在采用“快速充电1.0”技术之后,充电时间将缩短至3小时或更短。而用户充电的时间越短,那么可以使用移动设备的时间就越长,这将使移动设备带来更多便利。此外,“快速充电1.0”技术可以使用用户现有的USB充电配件,用户没有必要购买新的线缆或充电器。

高通目前通过集成解决方案和独立解决方案两种方式提供“快速充电1.0”技术,而任何手机和平板电脑的充电接口都可以配备这一技术。

目前,已有超过70款采用高通骁龙处理器的设备支持“快速充电1.0”技术,其中包括HTC Droid DNA、三星Galaxy S III、诺基亚Lumia 920、华硕Padfone和LG Nexus 4。(张帆)