处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Altera展示28nm FPGA软硬件技术及方案(图)

Altera展示28nm FPGA软硬件技术及方案(图)
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-01-31
  • 1月22日,在 Altera 的北京媒体沟通会上,其亚太区产品市场经理刘斌首先回顾了 2012年 28nm FPGA 所走之路:

    硬件方面:先后量产了28nm的高端Stratix V、中端Arria V、低端Cyclone V FPGA,并提供集成双核ARM Cortex-A9处理器的Cyclone V SoC工程样片。其中Stratix V含28Gbps收发器、精度可调DSP模块、第三代PCIe及协议实现配置(CvP)功能。

    软件方面:开发出FPGA异构系统应用的OpenCL工具,及自适应 嵌入式软件 工具包Altera版ARM DS-5。这有助于工程师提前进行FPGA系统的软件开发。

    他补充表示,28nm FPGA收发器支持芯片间28Gbps的信号传输,及背板间14.128Gbps的信号传输;AEQ和DFE信号调理;管芯仪表,2D后均衡眼图。

    随后,Altera工程师演示了 6项28nm FPGA技术方案:

    ①Stratix V GT收发器信号完整性开发套件。4路28Gbps收发器与CFP2光模块,可实现100Gbps通信。

    ②Stratix V GX收发器信号完整性开发套件。支持14.1Gbps背板信号传输。

    ③Arria V GX入门套件和Arria V GX/GT/GZ FPGA开发套件:支持远程射频单元、10G/40G线路卡等应用。

    ④Cyclone V GX/GT开发套件。采用Avalon Memory Mapped架构,自动生成PCIE TLP编/解码逻辑,缩短开发时间。

    ⑤Cyclone V SoC FPGA开发套件(见图1)。适于无线通信、视频监控、汽车和医疗设备市场。

    ▲ 图1 Altera的Cyclone V SoC FPGA开发套件

    ⑥FPGA支持OpenCL开发环境。适于计算机、存储、军事、医疗等市场。(记者 恩平)