来源:电子工程世界
时间:2011-12-08
Intel公司于日前在接受采访时,再次确认将会继续实行其知名的钟摆(Tick-Tock)战略,并且该公司将会根据原计划在2014年推出14nm工艺。不过根据介绍,Intel公司已经在其试验室成功运行了14nm工艺测试芯片。
在接受网站Nordic Hardware采访时,Intel公司确认该公司已经获得了多个14nm工艺的关键技术,并且已经在其试验室成功实现了试运行。不过Intel公司并没有透露有关新工艺的具体细节,并且这些工艺要等到2年之前才会正式使用。Intel公司暗示14nm工艺将会在晶体管设计中带来更多的创新。
Intel北欧地区业务主管Pat Bliemer表示:“我们需要保持前进,你可以相信在我们的试验,我们实际上已经成功运行了22nm之后的芯片产品,我们需要不断前进。我不能透露更多的相关内容,我们的工程师已经找到了生产14nm产品的道路。”
应该说此举再一次展示了Intel公司在半导体领域持续快速创新的信心,而这也为Intel公司持续不断得推出新一代处理器提供了保证。而在另一方面,Intel公司的老对手AMD公司则将会持续面临着竞争压力。首先当Intel公司于2012年推出22nm工艺时,AMD公司仍将会继续使用相对过时的32nm工艺。而到了2014年时,两家公司的差距将会更加明显,AMD公司将会开始使用20nm工艺,而Intel公司的14nm工艺则已经上马。