• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

赛灵思宣布2013年2季度20nm芯片tapeout

来源:EEWORLD
时间:2013-01-31

分享至:

据报道, 赛灵思 公司日前宣布,其首颗 20nm 芯片预计于2季度tapeout,将采用TSMC 20SOC工艺制程。
公司表示,“赛灵思预计今年就可以为重要战略客户提供样片,以便他们能够提前导入下一代应用中。”而现在,公司正与前十大客户进行20nm架构的评估与实施。

同时,Xilinx的Vivado开发设计套件,也将于2013年三月的版本中添加对20nm的支持。

“在20nm时代,综合及实现的时间将减少4倍,功耗降低50%,同时性能提升了三倍。”

“赛灵思从28nm迁移至20nm,了对手整整一代。”赛灵思公司高级副总裁Victor Peng表示。

“自2012年11月开始,赛灵思就在积极地与战略性客户密切地进行早期设计工作,同时随着新工具的启动,双方的设计合作将增长的更快。”

FPGA /uploadfile/201301/20130131102552461.jpg" target="_blank">

标签 赛灵思 20nm FPGA ICKEY IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台

更多新闻