• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

辉煌一生:英特尔退出PC Haswell后一批主板!

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-01-28

分享至:
  • 英特尔 宣称,在第四代酷睿处理器(代号 Haswell )推出之后,将退出传统 PC 主板业务,以聚集资源将重心转移至移动产品的开发中。

    英特尔在对记者发布的声明中表示,“今天我们公司内部宣布英特尔台式主板业务将会在未来三年内逐步解体。”

    从1993年开始,Intel Pentium 处理器 Pentium是Intel首个放弃利用数字来命名的处理器产品,在微架构上取得突破,让电脑更容易处理 “现实世界”的资料,例如语音、声音、书写、以及相片影像。源自漫画与电视脱口秀的Pentium,在问市后立即成为家喻户晓的名字。

    1997年,Intel Pentium II 处理器让电脑使用者能够撷取、编辑、以及透过网际网络和亲友分享数位相片、编辑与新增文字、音乐或制作家庭电影的转场效果、使用视讯电话以及透过标准电话线与网际网络传送影片。

    1999年,Intel Pentium III 处理器 Intel Pentium III 处理器加入70个新指令,加入网际网络串流SIMD延伸集称为MMX,能大幅提升先进影像、3D、串流音乐、影片、语音辨识等应用的性能,它能大幅提升网际网络的使用经验,让使用者能浏览逼真的线上博物馆与商店,以及下载高品质影片。

    2000年,Intel Pentium 4 处理器,翌年8月,Pentium 4 处理理达到2 GHz的里程碑。

    2002年,推出运作频率达3.06 GHz的Pentium 4处理器,是首款每秒执行30亿个运算周期的商业微处理器,如此优异的性能要归功于当时业界先进的0.13微米制程技术,翌年,内建超线程技术的Intel Pentium 4处理器频率达到3.2 GHz。

  • 标签 英特尔 PC Haswell 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网

    更多新闻