• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LED台灯无线充电功能可支持其他移动设备充电

来源:电子发烧友
时间:2013-01-18

分享至:

柯尼卡美能达推出了全球首款配备非接触式 无线充电 功能的桌面 LED台灯 “SymfosLED-TASKLIGHT”,可以为兼容无线充电的智能手机或其他移动设备进行充电。

据介绍,“SymfosLED-TASKLIGHT”是全球款支持无线充电功能且已步入商业化的LED台灯,内置符合国际Qi无线充电标准的感应充电板,支持诺基亚刚刚发布的Lumia920。平时充电时,用户只需简单的将之额能手机放置在台灯的底板上既可,免除单独充电器的困扰。

台灯的导光板因其特有的光学设计技术,还能减少LED照明不必要的眩光和阴影,保护眼睛,确保需要范围内光亮充足。

SymfosLED-TASKLIGHT照度为1400勒克司(支持4级亮度调节),尺寸为345mm×98.8mm×458mm,重2.5公斤,电时功耗为20瓦,不充电时只用8.4瓦。SymfosLED-TASKLIGHT的底座同时也是无线充电器,可以提供24V24W的充电能力,只要将支持Qi标准的手机或者电池放上去就可以充电。

SymfosLED-TASKLIGHT共分为两种型号:A6KH-200(深蓝色)和A6KH-300(白色),目前已经正式发售,官方价格为24800日元,约1872元人民币。

标签 LED台灯 无线充电 芯片搜索 IC搜索 国外IC采购 国外IC搜索 电子元器件搜索

更多新闻