处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

泰克新系列手持示波器THS3000提供更高测试精度

泰克新系列手持示波器THS3000提供更高测试精度
来源:电子工程专辑 时间:2011-12-01

泰克公司日前宣布,推出THS3000系列手持示波器,为需要在现场和实验室环境中调试、安装和维修复杂电子系统的工程师和技术人员,提供了全新水平的测量准确性和精确度。凭借200 MHz的带宽和5 GS/s的采样率,THS3000示波器是目前市场上性能的手持示波器。

在当今世界里,工程师常常需要在不同环境中测量各种信号。对于许多工业领域的供电、输配电或高效电能转换应用,需要同时测量高电压、大电流信号以及模拟和数字控制信号,这些测量不仅发生在实验室中,而且也在现场进行。进行高电压和大电流测试的另一个关键要素是为了限度地减小使用人员的操作危险,因此需要隔离式输入。THS3000提供了高性能和易用性的完美结合,加之紧凑、坚固的机身设计,能够很好地满足以上市场要求。

泰克示波器总经理Roy Siegel表示:“随着电气系统变得越来越复杂和普遍,工程师需要将现场和实验室测量关联起来,并在现场执行复杂调试与分析。作为款真正的高性能手持示波器,THS3000系列具备用来分析低电压模拟及数字控制信号的性能。另外,THS3000系列还提供隔离输入,以便操作人员能安全地进行高压浮动或差分测量。”

应对各种恶劣环境条件的便携性能

THS3000系列产品重4.8磅,电池续航时间为七小时,有四个隔离通道,是一种坚固且轻便的手持示波器,可适应要求苛刻的使用条件。型号分为带宽100 MHz、采样率2.5 GS/s和200 MHZ、5 GS/s两种。基于四个通道每通道10,000个样点的记录长度,用户能够以高采样率捕获大量信号信息,从而清楚地看到信号细节。

THS3000示波器上的各个通道与机身接地以及各通道相互之间是隔离的。另外,用于数据存储、仪器设置和PC通信的外部USB输入也是隔离的。这让用户能够安全地使用随附的10X探头进行电压高达300 VRMS CAT III的浮动测量,或使用可选探头进行电压高达1000 VRMS CAT II的浮动测量。该仪器具有600 VRMS CAT III防护等级的输入(BNC连接器至大地),以保证安全的高压测量。

支持21项自动测量的THS3000有助于用户快速而准确地进行许多测量。内置的快速傅立叶变换(FFT)功能可对信号频谱进行分析,发现信号干扰、串扰或开关噪声等问题。

手持示波器经常用于进行电机驱动器、功率变换器/逆变器和功率半导体器件的功率测量。通过结合使用泰克的广泛电压和电流探头,THS3000系列手持示波器可进行这些测量。其四个输入通道中的每个通道均可进行配置,以匹配探头类型和衰减系数,确保正确的测量和光标读数。

THS3000示波器提供和其他所有泰克示波器一样的直观用户界面。对于初始设置或测试点不断变化的情形,THS3000系列提供了一键自动设置(Autoset)和自动定量程(Autorange)功能,可自动设置示波器的触发系统并调整垂直和/或水平设置。

供货信息

THS3000手持示波器系列将从12月起开始供货。所有型号均包括4个10 X无源探头、电池(7小时续航时间)、三年保修及OpenChoice桌面软件。带一个硬面提箱的旅行套件(TK)也可供选择。