处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

德州仪器率先获得Netflix高清认证

德州仪器率先获得Netflix高清认证
来源:EEWORLD 时间:2011-07-11

OMAP 4 平台具有 M-Shield™ 安全技术,可率先在移动设备及大屏幕上实现 Netflix 安全全高清流媒体体验。
日前,德州仪器 (TI) 宣布获得 Netflix Silicon Reference Implementation (SRI) 认证,率先成为其可通过 Android 实现 Netflix 高清应用的合作伙伴。TI OMAP™ 4 平台具有 M-Shield™ 安全技术,可充分满足 Netflix 对移动流媒体内容的要求,从而可在采取严格安全措施的条件下运行高达 1080p 的全高清视频。这一划时代的事件不但凸显了 TI OMAP 4 平台 M-Shield 技术的强大优势,同时也标志着 Netflix 对其 1080p 流媒体应用认证的首次发布,以及在移动设备上提供端对端保护的开始。

TI OMAP 4 平台建立在 ARM® Dual Cortex™-A9 MPCore 基础之上,支持 TrustZone® 技术,可为在当前移动设备上实现丰富多媒体 Netflix 体验设立全新的标准。它不仅采用并行处理技术,支持更高的性能及更优异的电源效率,而且还包含可推动全高清 1080p 30fps 多标准视频等消费者所需功能发展的引擎。作为 OMAP 4 平台的一部分,TI M-Shield 安全技术可保护高级内容,避免移动设备在运行Netflix 流媒体应用时遭到攻击。M-Shield 解决方案采用硬件保护可信执行环境 (TEE),运行在 OMAP 处理器上,无需专门的芯片或额外的 CPU 周期。这不但有助于 M-Shield 与 OMAP 架构提供的回放时间,还可保持 CPU 低负载,使其有足够的资源运行其它应用。

此外,在 OMAP 4 平台上运行 Netflix 应用的智能电话与平板电脑还可连接至支持 HDMI 的更大型电视机,因为 OMAP 平台的安全技术包括 HDMI 连接本身的 HDCP 加密。

Netflix 业务开发副总裁 Bill Holmes 指出:“Netflix 在 PC、Mac、游戏机、因特网电视、iPhone 与 iPad 以及众多机顶盒产品领域拥有丰富的流媒体经验,我们希望找到一家半导体合作伙伴,能够将我们的服务顺利安全地引入更广泛的移动环境。TI 的 OMAP 架构及 M-Shield 安全技术将为高性能低功耗的安全平台奠定坚实基础,其可帮助 Netflix 会员通过 Android 设备即时观看无穷无尽的电视节目和电影。”

TI OMAP 用户体验团队总监 Fred Cohen 指出:“TI 率先获得这种重要认证,并在 Netflix 体验向移动应用过渡之际推出可确保性能、安全以及电源效率良好平衡的解决方案,对此我们深感自豪。我们的 OMAP 处理器可通过移动设备实现丰富且逼真的体验,而我们的 M-Shield 技术则可作为安全保障,保护客户、内容提供商以及消费者的数据安全。这是安全与内容的平衡,可为 Netflix 在 Android 市场的增长带来更多机遇。”

TI 联合 Trusted Logic 开发了安全中间件组件 (SMC),这是 Trusted Logic Trusted Foundations™ 的 OMAP 版本。SMC 可执行 Trusted Logic TrustedShow™,并可针对 Netflix 所需的 Microsoft PlayReady™ DRM 方案提供 OMAP 优化实施。今年早些时候,TI 通过Netflix 生产服务器演示了 Netflix 全高清实况,其采用了基于 Trusted Logic 解决方案的 OMAP 4 平台 M-Shield 安全特性。

Trusted Logic 副总裁兼总经理 Olivier Leger 指出:“该 Netflix 认证是我们与 TI 团队成功合作的又一里程碑。我们很高兴能能安全的为各种消费类产品带来包括高级内容分配与流媒体在内的高级安全特性。Netflix 客户及利益相关方将充分受益于我们业经验证、现在又针对 TI M-Shield 而优化的技术,进而可通过移动设备获得体验。”