处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ADI新增四款针对医疗成像和通信应用的ADC

ADI新增四款针对医疗成像和通信应用的ADC
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-30

Analog Devices Inc.(ADI),近宣布其市场的数据转换器产品系列新增四款高速模数转换器(ADC):两款8通道转换器和两款4通道转换器。这些转换器专为医疗成像和通信应用而设计,具有高通道密度、低功耗和小尺寸等特性,可为系统工程师提供更高的设计灵活性和更低的每通道数据转换成本。

14位8通道ADC AD9257和12位8通道ADC AD9637均在单封装内集成8个ADC,并且每通道功耗比其他8通道的分立转换器低40%。ADI公司近还推出了14位4通道ADC AD9253和12位4通道ADC AD9633;这些器件均采用48引脚芯片级封装,尺寸比竞争产品缩小10%以上。

医疗成像应用的数据转换

所有这些新款转换器均支持MRI(核磁共振成像)系统、医疗超声以及工业目视检查系统和无损超声等其他高端成像应用的较高通道密度要求。14位4通道ADC AD9253和12位4通道ADC AD9633均采用非磁性封装,可在MRI系统的磁场环境中安全使用,这使得这些转换器可以放置在距离目标信号更近的地方,因而可以提高图像分辨率和图像吞吐量,同时减少整体元件数量。

这些高速转换器的配套产品有针对超声应用的4通道、超低噪声可变增益放大器(VGA) AD8334。

通信应用的数据转换

这些新款8通道和4通道ADC还适合基于MIMO(多路输入、多路输出)无线电、3G基础设施设备及其他无线通信应用。

可变增益宽带宽放大器ADL5202、超低失真IF双通道VGA AD8376和超低失真差分ADC驱动器ADA4937都可在通信应用中与这些高速转换器很好地搭配使用。

高速ADC的主要特性

●低功耗ADC内核

●串行LVDS(ANSI-644,默认)

●低功耗,小输出摆幅选项(类似于IEEE 1596.3)

●数据时钟输出和帧时钟输出

●可采用1.8 V单电源供电

●650 MHz全功率模拟带宽

●2 Vp-p输入电压范围

●串行端口控制

●额定温度范围均为-40℃至+85℃工业温度范围