处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Atmel为下一代动物识别系统而优化的低频RFID+IC出炉

Atmel为下一代动物识别系统而优化的低频RFID+IC出炉
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-29

爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布提供低频(LF)一次性编程(OTP)应答器IC产品Atmel IDIC ATA5575M2。该器件专为用于宠物、野生动物或牲畜的下一代动物识别系统而优化,扩展了爱特梅尔广泛的知名RFID产品系列阵容。ATA5575M2还可用于符合德国联邦废物、水和资源管理协会(BDE)标准的废物管理应用。

相比只读器件,爱特梅尔ATA5575M2的OTP功能能够简化生产过程,提高了灵活性。在付运之前,客户可将任何必须信息编程加入器件中,包括国际动物记录委员会(International Committee for Animal Recording, ICAR)或政府部门提供的具体国家或制造商代码等。这可将交付周期和上市时间缩短到大约1至2周。

通过使用不同的线圈和阅读器,该器件架构可以实现更好的读取距离。由于需要一次性编程(通常在终标签试验和定制期间与编程器件终耦合时进行) ,因而缩短了写入距离。由于多标签编程涉及的风险,较大的写入距离是不适宜的。这些改进有助于限度地降低成本和芯片尺寸。

此外,通过集成任选可调250pF或330pF片上电容来降低系统成本。由于整个系统只需要一个线圈,使用这些电容可以省去外部元件,从而实现非常小的访问控制应用。爱特梅尔ATA5575M2大约为0.9平方毫米,可以用于大多数应答器封装中,包括用于极小型标签(如动物标签)的玻璃应答器或塑料钥匙外壳。

新器件的存储器包含独特的制造商编程ID,用户可采用特定动物ID代码将其覆写。在编程之前,用户ID (UID)可以进行读取和存档(连同动物代码),确保可靠的追溯性。

由于LF器件在100kHz至150kHz频率范围工作,爱特梅尔ATA5575M2可在世界各地使用。该器件经设计用于严苛环境,还可用于非典型的RFID应用器件使用条件,包括水下(鱼类标记)、污垢环境(户外牲畜)或通过玻璃或塑料应答器的注射(在动物皮下)以实现跟踪应用。

ATA5575M2应答器IC支持FDX-B和FDX-A标准:

●FDX-B: ASK调制,128位,差分双相编码,固定比特率为RF/32

●FDX-A: FSK调制,96位,固定比特率为RF/50

ATA5575M2应答器IC可以替代几乎所有符合ISO 11784/85标准FDX-B模式的LF RFID只读器件。

供货和价格

爱特梅尔现可提供晶圆或华夫盘(die-in-waffle) 包装样品,批量订购达15,000片,每片ATA5575M2售价0.34美元起。为了支持工程师并简化整个RFID系统的设计,爱特梅尔提供带有ATA5575M2样品标签的评测工具套件(ATA2270-EK1),该套件以爱特梅尔的知名AVR微控制器为基础,并配有Windows PC软件、用于AVR微控制器的C源代码及用于阅读器电路板的PCB Gerber数据。