处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

聚焦CES2013:博通等各厂商火拼家庭网络领域

聚焦CES2013:博通等各厂商火拼家庭网络领域
来源:电子发烧友 时间:2013-01-09

在本届CES上, 家庭网络 的多种组网技术都有所进步,特别是在Wi-Fi方面,已经在扩展5 - 60 GHz获得支持。

其中在有线网络通信领域,Broadcom宣布其首个单芯片实现的多媒体同轴电缆标准,吞吐量可达800兆比特/秒。

而Broadcom公司的主要竞争对手Marvell公司在 CES2013 上展示了一个极具竞争力的家庭网络技术-- G.hn,这网络可以运行在同轴电缆、电话线、电线电缆和光缆。剑桥工业集团,康全电讯,Teleconnect和WOXTER表示,他们将使用Marvell的G.hn的芯片、适配器、通信模块等产品,速率可高达1 Gbit / s。


HomePlug联盟带来了新的芯片和系统,其中包括“千兆级”的HomePlug AV2。 预计在今年,HomePlug与Wi-Fi和ZigBee组成的网络将是智能电网产品的重要部分。

市场观察IHS iSuppli公司估计,HomePlug的产品出货量在2012年同比增长了39%,而在2012年至2016年将出现31%的复合增长率。芯片厂商博通(Broadcom)、联发科、高通Atheros和Sigma Designs公司等都支持该标准。

无线网络连接仍然是家庭网络的重要组网方式。Wi-Fi设备仅在2012年销售就超过15亿,市场调研公司ABI Research市场观察家说。

Broadcom在CES上还宣布开始支持802.11ac标准的机顶盒业务,很多其他网络设备商见风使舵,其中包括声称0.11 AC路由器理论数据传输速率达到1.7 Gb / s的TP-LINK。

高通创锐公司试图在两个CES发布会上展示Wi-Fi模块。它说它现在拥有一个由包含2.4到5GHz的802.11ac芯片和支持802.11ad标准的60-GHz频段组成的三频无线模块。

此外,高通Atheros公司推出的一款增值软件,以帮助消费者同时管理家里的Wi-Fi连接多个设备。 StramBoost软件提供了一个接口,可以监测每个设备或应用程序,以及家庭网络上的实时带宽的使用。