• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LED新用处:打印也环保

来源:互联网
时间:2013-01-08

分享至:
在日常办公中 打印 机一直是企业必备的产品之一,而中国的企业数量之多,打印产品销量之大,造成的环境问题之多,成为人们关注的话题。受到用户为关注的莫过于 LED 打印技术。LED打印技术并不是新的打印技术,近年来LED技术的市场份额在逐渐扩大,随着日益严峻的环境问题,引发人们对 环保 产品的重视,LED打印机开始“火”了起来。那么,究竟什么LED打印呢?和激光打印又有什么区别?

LED打印技术

LED打印其实是通过发光二极管作为光源在硒鼓上形成影像,LED打印头中LED发出的光线通过透镜阵列在感光鼓上形成影像。相对于激光打印机,在工作时,LED打印系统的移动部件更少,工作效率更高。以前,人们认为LED打印设备成本相对于激光打印设备要高,但从近年厂商发布的产品来看,LED打印设备的价格在下降,原因是其打印技术越来越成熟,并且,LED打印技术不论在环保、体积、速度和品质方面都要胜出激光技术,人们的购买打印机开始倾向于LED打印产品。随着LED的直径不断缩小,可以不断地提高分辨率,这种神奇的技术是其它打印技术所无法追赶的。

再看激光技术成像:激光成像技术的全部数据信号串行传送给一个光发射装置,发射出的光线经旋转的多棱镜反射后成像于感光鼓上,这也是目前多数彩色激光打印机采用的技术。

从以上分析不难看出,激光打印机复杂的成像原理仍然限制了分辨率和打印速度同步提高的要求。如果要提高打印分辨率,就必须在减慢打印速度和提高多棱镜旋转速度中做出选择,而以现在的技术,多棱镜的旋转速度已达到了极限,这也是目前制约彩色激光打印技术进一步发展的问题。同时,由于光传输距离的加长,且经过多次反射与折射,使光易发生变形和扭曲,影响了感光的效果,使激光打印的清晰度降低,另外,复杂成像原理也使得打印机本身体积庞大,一定程度上影响了办公环境。

打印机也环保

有关实验表明,LED打印机在工作过程中没有臭氧等污染物产生。LED光源相对比较柔和,在发光过程中不会改变空气成分,而激光打印机中的高能激光束在传输过程中电离空气产生的臭氧始终无法消除。如果激光打印机在密闭的环境里长期工作,会产生高浓度的臭氧,这无疑对办公室环境和人体健康是无益的。对用户而言,选择更为环保的LED打印机,就可以消除危害人体健康的隐患。

LED能够大幅极少“有害混合气体”的产生,而有异味的臭氧就是“有害混合气体”的一部分,也是散发这种异味的主要气体。作为打印机的核心部件,LED打印头在工作时本身发出的光线能量小,不会电离空气,自然就不会产生臭氧。经国家权威部门检测表明,LED打印机在长时间工作的状态下,所产生的臭氧量几乎为零。同时LED的电光功率转换接近100%,也就是说LED几乎可以将全部电能转化成光能,在打印过程中,能够使感光鼓更快速、准确地曝光,从而完美的完成“感光鼓生成潜像”的工作。再加上由于LED光谱中没有紫外线和红外线,因此工作中既不产生热量,也没有辐射,可以说LED技术有效的降低了打印机在感光、打印过程中“有害混合气体”的产生。由于LED打印机体积不断缩小,因此包装箱和里面的填充材料也就用的很少,这样就能大大减少辅料的生产和使用,同样也体现绿色理念。

LED本身所具备的高稳定、长寿命的特点同样会给打印机带来新的应用方式。通常情况下,LED光源的使用寿命可达100,000小时,理论上可以理解为,LED打印头的光源部分一天24小时日夜不停的连续打印,可以工作11年。作为一个办公设备消耗品,这显然也是对绿色办公的诠释。

目前,节能、环保、先进的绿色科技应用是人类社会发展的大趋势,人们对于第二生存区办公环境的健康越来越重视。低碳办公时代应重视的就是企业办公的环保与节能,LED打印技术产品的不断增多,市场份额不断扩大,也证明了消费者开始对绿色办公的积极响应。我们很难讲什么时候激光打印会被LED打印升级或取代,但起码在未来,我们能够看到越来越多的LED打印产品出现在我们的面前。

标签 LED 环保 打印 Mouser采购 电子研发 Digikey采购 小批量芯片 芯片代购

更多新闻