处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

彩色低照度SDI高清摄像机的市场定位

彩色低照度SDI高清摄像机的市场定位
来源:CPS中安网 时间:2013-01-08

随着平安城市的发展和行业需求的纵深发展,国内安防领域受到了越来越多的关注,其相配套的安防监控设备也在以前所未有的速度发展,可以说在许多与我们的生活息息相关的行业里,安防设备已经成为其中至关重要的一环了。随着安防设备在各行业的广泛应用,许多安防设备在复杂环境应用的功能性还需加强。比如在外部光照条件十分恶劣或者低照度环境下,如何才能保障视频监控的图像质量?而现有的高清摄像机,如果放置在低照度的环境下,是否依然可以提供优质的图像质量呢?

彩色低照度技术催生行业新需求

随着人们对安防领域的重视,安防产品的性能也得到了大幅度的提升。但是在我们的生活中,还是有着各种形形色色的事故出现,这不得不让我们的目光注意到那些我们尚未征服的特殊情况中。而这些所谓的特殊情况却是与我们的生活息息相关的。比如在夜深人静后,普通摄像机无法提供有效的城市道路监控录像,或者只能提供黑白的视频图像而丢失重要的颜色信息,此时,一旦有突发事件发生,监控系统往往束手无策,难以获得足够的视频信息;除此之外,像机场、港口、地铁、停车场等领域的监控设备都会遇到低照度的情况,而像银行、发电厂、监狱,如果不能保障在夜晚或者低照度的环境下依然可以获得优质的彩色监控图像,那么一旦发生突发状况,后果将不堪设想。

因此,市场期待新的安防监控设备,它们会更加关注在室外复杂的光照条件下尤其是低照度环境下的表现,以求找到在低照度环境下的安防监控解决方案。在安防领域越来越被企业和民众关注的背景下,更多的安防企业也开始重视其产品在低照度环境下的表现,尤其是对高清摄像机在低照度环境下能够有效工作的需求将愈加迫切。

虽然目前HD-SDI应用的普及度及用户的认知度还远远不及IP网络高清监控,但HD-SDI不失真原始图像与高清实时,不受传输网路影响的特点使得其优势明显。HD-SDI高清方案以其“模拟为形,数字为骨”的系统架构,可能更易得到客户的接受,相比传统视频监控方案,在布线、产品外观和应用上没有变化,SDI摄像机整体系统简单,安装简易,从我们了解到的用户目前的使用情况来看,SDI摄像机稳定性要比网络摄像机好一些,单机功耗也更低些。

SDI摄像机当然也存在着一些劣势,诸如成本高、配套不全且昂贵,相对于模拟和网络摄像机而言传输距离短,而且在安防监控工程的运用中,用户对SDI高清摄像机还较为陌生。针对上述这些劣势,天苑图像(ACAMAR)做了一些应对的解决方案。首先大幅降低了SDI摄像机的成本,简化了SDI摄像机的设计流程;其次,提供了一系列配套设备的设计方案,比如说,低成本的SDI-DVR前端模块、SDI中继器、SDI光模块、SDI光接口摄像机、SDI-HDMI 转换器 等;后,通过上面提到的中继器、光接口摄像机可以解决SDI传输距离短的问题。根据对市场的观察,SDI摄像机正是因为在广播电视系统之外还没有得到过重视和普及性的运用,具有较大的安防应用市场机会,并且较符合中国的国情。

BEYONDVISIONTM图像处理技术引领行业新方向

为了适应行业需求的发展,天苑图像(ACAMAR)有限公司推出了全新革命性的BEYONDVISIONTM图像处理技术,该创新是一项结合了 传感器 、ISP以及彩色低照度处理技术相结合的全新技术。能使摄像机在超低光环境下呈现出清晰的彩色图像,超越人眼视觉极限,实现高感光度,免除了高清摄像机夜间必须配置阵列红外灯进行补光拍摄的苦恼。这类摄像机不仅在白天提供彩色图像,当光线减弱时,摄像机仍能保持图像的色彩、清晰度、流畅性和低噪声,而在低照度环境下保持图像的色彩和流畅性为用户提供了更为丰富的视频信息。

天苑图像(ACAMAR)整合了具有出色感光性能的CMOS传感器。相对于传统CCD摄像机,彩色低照度SDI高清摄像机可提供更加逼真的颜色,更低的噪点和更加流畅的彩色画质,特别是在超低照度环境下,采用了针对随机噪声的智能降噪专利技术及减少CMOS传感器固定噪声的特殊处理模式。, 即使在黑暗条件下也能实现有效“视物”。是新一代高清摄像机的首开先河,特别是当用户要求提供彩色图像以加强对监控对象的辨认和识别时。另外,由于整合了BEYONDVISIONTM技术的摄像机是数字的,因此它提供了众多的应用功能,比如逐行扫描显示、视频智能分析和视频监测系统的运用。而低噪点的图像同时也意味着高清视频信号能实现网络传输的低带宽以及更低的存储成本。

BEYONDVISIONTM技术运用行业各领域

不久前,上海相关部门设置条件间接干预红外摄像机产品在上海地区的应用。上海地区这一大胆决定,引起业界一片哗然。此举是不是国内红外摄像机退出市场的先兆,目前还不好判断,但毫无疑问,彩色低照度高清摄像机必将会成为未来平安城市项目中非常受欢迎的设备之一。在很多情况下,高清彩色图像对于成功地识别监控对象是非常重要的,这类创新技术能够有效的提升监控系统全天候识别人脸、车辆和意外事故的能力。

集成了BEYONDVISIONTM技术的SDI高清摄像机在各种苛刻视频监测的应用中尤其突出,即可用于各种低照度环境,如停车场、城市监测、楼宇和施工现场;又可用于室外周边环境,如发电厂、水处理厂、监狱,以及铁路监测。比如夜间可能只有一处光源的施工现场,用户可为普通摄像机补充红外照明设备,但BEYONDVISIONTM技术的高感光性使得这种补充变得不必要,并且每部SDI高清摄像机的能耗不超过1.5W。在全球都在注重节能环保的时代,我们还是希望国内安防行业采购的摄像机尽量少用或不用红外灯,减少电能消耗。以目前平安城市项目中使用的监控摄像机为例,大功率高耗能的设备时常可见。而如果每台摄像机的功率降低10w,按照一个省会级城市需要安装15万只摄像机计算,一年可以节约用电量超过1314万度,一年可节省的电费将超过1000万元。

随着经济建设的不断发展,与其相配套的安全监控系统也愈加显得重要,特别是对于在低照度环境下,依然可以保障监控质量的监控设备也将成为发展的重点。因此,可以预见,未来会有越来越多的企业将采用BEYONDVISIONTM技术开发出具有高感光性的SDI高清摄像机,并且其分辨率将会更高。具有更好的感光性和更低图像噪点将是未来任何新成像技术的关键功能。而像天苑图像(ACAMAR)这样,一直使用图像处理处理技术并不断开发更智能摄像机的公司,将以安防领域领航者的身份,必会进一步加快彩色高清低照免红外应用产品的研发速度。