• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

德州仪器宣布推出业界低功耗DC/DC 降压转换器

来源:21ic
时间:2013-01-08

分享至:
日前,TI 宣布推出业界低功耗 DC/DC 降压 转换器 ,与其它器件相比可将终端应用可使用的采集能量提升达 70%,回答了“在多低的电压下可以工作?”的问题。该超低功耗电路可实现各种应用的无电池供电,如无线传感器网络、监控系统、烟雾探测器、可佩戴医疗设备以及移动附件等。

TI 电源管理高级副总裁 Sami Kiriaki 指出:“设想一下,再也不用为烟雾探测器更换电池。TI 不断开发具有极低工作电流及极高电源效率的电路帮助管理微瓦至毫瓦级的电源,采集外界能量。该款电源电路可为设计人员提供传统电池供电系统所不具备的功能。”

低功耗 DC/DC 转换器

TI TPS62736 DC/DC 转换器提供 10 uA 至 50 mA 输出电流的高电源转换效率,支持仅 350 nA 的工作流耗与 20 nA 的待机流耗。该转换器可在高于 15 uA 的输出电流下实现超过 90% 的效率。TPS62736 稳压器不但可为电源(如薄膜或常规电池,或是超级电容器等)降压,而且还支持可编程输出电压。

支持能量采集设计

TI 创新电源管理、传感器及微控制器以可实现的效率与低功耗优化外界能量采集,为低功耗设计实现新的发展。2011 年,TI 推出了支持 330nA 低静态电流的 bq25504 升压充电器电路,可在低光照条件下从单体太阳能电池启动,或者支持低温差热电发电机。

此外,TI 近期还宣布开始提供 MSP430FR59xx 微控制器样片,该器件建立在其“Wolverine”技术平台基础之上。这些基于 FRAM 的微控制器不仅在实时时钟模式下的工作电流可低至 360 nA,工作功耗不足 100 uA/MHz,而且还支持 6.5 us 的快速唤醒时间和高精度外设。MSP430FR59xx 可帮助开发人员为各种应用增加灵活性,提高性能并延长电池使用寿命,充分满足无线传感、能量采集、智能电网、楼宇自动化以及安防等应用需求。

供货情况与封装

采用 3.5 毫米 × 3.5 毫米 QFN 封装的 TPS62736 现已开始提供样片,可通过 TI 订购。此外,该产品将于第 1 季度晚些时候投入量产,评估模块现已开始针对部分客户提供。

标签 转换器 Element14采购 E络盟采购 Future采购 国外代购 国内采购

更多新闻